This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:PSpice 输出电压低于预期值

Guru**** 2641025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531151/tps546d24s-pspice-output-voltage-is-lower-than-expected

器件型号:TPS546D24S

工具/软件:

我们在三相配置中使用此部分、但在两相配置中对其进行建模。 在稳定状态下运行时、当我们将电压设置为 800mV 时、电压约为 792mV。  




这是否超出了电路的预期? 这是我们的设计。









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    几天后将发布回复。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    这是否超出了电路范围? 这是我们的设计。

    输出电压不应从 0.8V 降至 0.792V。 原理图没有清楚地显示这种情况可能发生的原因。 请发送给我 PSPICE 模型、我可以检查它并确认发生了什么。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是文件。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。
    e2e.ti.com/.../TPS546D24A_5F00_PSPICE_5F00_2PHASE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    感谢您发送文件。 我会重新检视您的建议、并在下周回复您。 如果我需要任何进一步的信息,我会告诉你。

    谢谢您、
    Tomoya