This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:不同可调电压下的 Vcst 逻辑和容差

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533750/lm3409-q1-vcst-logic-and-tolerance-under-different-vadj

器件型号:LM3409-Q1
主题:LM3409 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

客户对在 Iadj 引脚上添加外部电压时峰值电流控制的详细逻辑和 Vcst 的容差很好奇:

1.您能详细解释一下当 VSNS 达到 Vcst 和峰值电流阈值时如何触发两个比较器以及每个输出状态吗?

2.在 Iadj 引脚上添加外部 Vadj 时、Vcst 的容差是多少(数据表仅列出了 1V Vadj 时的最小值和最大值、如何计算 0.6V Vadj 等最小值和最大值? 它是线性的像典型值)?  

3.添加外部 Vadj 时,哪些内部参数可能会影响 Vcst 的容差(客户担心 Vcst 的最大值可能会导致电流过大)?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:  

    您为什么需要这些信息? 谁是客户、此项目的 PPM ID 是什么?

    如果精度是您的首要考虑因素、LM3409 并不是您要选择的最佳器件。 您的客户到底想要实现什么? 即使这意味着选择更适合其用例的其他器件、我也可以提供建议。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我在 E2E 上提交了这个问题、以便我们可以快速了解所做的解释。 由于您可能需要客户信息、我会将其移至电子邮件、我们可以在电子邮件中进行讨论。

    谢谢。

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manu、  

    根据 TI 的规定、我们会尝试在 24 小时内做出回复。 你可以看到我在这个窗口内作出回应、我将继续这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:  

    与设计人员确认后、在不同 IADJ 电压下 V_CST 的容差差异是因为 V_ADJ = 1V 规格是使用外部电源确定的、而 V_ADJ = V_ADJ-OC 使用器件的内部电压基准、该电压基准的容差将更差



    这是一个恒定关断时间控制器、我们根据 COFF/ROFF 和电感值设置频率、并根据 V_ADJ 和电流检测电阻设置峰值电流。 由于转换器调节通过电感器的平均电流、因此对于较大的电流设定点、电感器需要更长的时间来斜升和斜降。

    此致、
    Daniel