主题:LM3409 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
客户对在 Iadj 引脚上添加外部电压时峰值电流控制的详细逻辑和 Vcst 的容差很好奇:
1.您能详细解释一下当 VSNS 达到 Vcst 和峰值电流阈值时如何触发两个比较器以及每个输出状态吗?
2.在 Iadj 引脚上添加外部 Vadj 时、Vcst 的容差是多少(数据表仅列出了 1V Vadj 时的最小值和最大值、如何计算 0.6V Vadj 等最小值和最大值? 它是线性的像典型值)?
3.添加外部 Vadj 时,哪些内部参数可能会影响 Vcst 的容差(客户担心 Vcst 的最大值可能会导致电流过大)?


BR、
制造商