This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:我想查询 ucc21750 的延迟时间

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533740/ucc21750-q1-i-would-like-to-inquire-about-the-delay-time-of-ucc21750

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具/软件:

UCC21750 数据表指出 Tpdhl 和 Tpdlh 最大值为 130ns。
但是、当我们在设计的 PCB 上测量 ucc21750 时、延迟时间为 340ns。
延迟时间差的原因是什么? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junehee、

    必须从 1.85V 的输入高电平阈值开始测量、而不是从 PWM 输入的基极进行测量。 340ns 值似乎包含一些上升的 RC 常数。 此外、输出不会瞬时上升、传播延迟仅测量从输入超过阈值到输出开始上升的时间。 总开通时间可能更长、尤其是在使用大型外部栅极电阻器时。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否正好低于点?

    VCC 5V、OUT H:20V、OUT L:–3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junehee、

    这种方法更接近了。 不过、此器件的输入阈值是 1.85V、而不是 2.5V、您应该从 1.85V 开始测量传播延迟。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着无论工作电压如何、阈值都是 1.85V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junehee、

    UCC21750 确实如此:

    其他器件确实依赖于工作电压、但不依赖于 UCC21750。

    此致、

    Sean