This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:钳位引脚上的 M 型号有源下拉

Guru**** 2505075 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533781/ucc5350-m-variant-active-pull-down-on-clamp-pin

部件号:UCC5350

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

请帮助确认 CLAMP 引脚是否具有有源下拉功能? 如果是、CLAMP 引脚有源下拉功能的测试方法是否与 OUT 引脚有源下拉功能的测试方法相同?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    否、CLAMP 引脚没有提供有源下拉电阻且连接二极管的并联 NMOS、OUT (L) 引脚也是如此。  

    当器件未上电时、CLAMP 引脚应被视为高阻态

    似乎您应考虑使用分离输出版本、并使用 0 欧姆关断电阻器来实现未通电且具有低阻抗的有源下拉。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    你好。

     UCC5350 数据表的有源下拉部分是否存在错误?

    能否从这个有源下拉功能中移除钳位?  

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    我与设计人员确认、钳位上没有并联的有源下拉 FET。 CLAMP 引脚确实有连接到 VCC 的二极管、一旦钳位电压达到 1.8V、器件将开始通电、并且钳位将短接至 VEE2。

     对于米勒型号、最终测试 (VOUTSD) 中的有源关断测量(与分离输出型号相比)似乎以不同的方式测量引脚 7:

    在 VCLPCLAMPOUTL 500mA 最终测试中、钳位电压似乎为 1.3V 至 1.4V、而分离输出版本在这个最终测试线项目期间平均钳位至 1.14V。

    此致、

    接缝