This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:在堆叠式两相配置下运行时辅助器件的 VSEL/FB 引脚

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535003/tps546e25-vsel-fb-pins-of-the-secondary-device-when-operating-in-a-stacked-2-phase-configuration

器件型号:TPS546E25

工具/软件:

才能生成  VOUT = 0.88V/55A 、我们在两相设置中使用两个 TPS546E25 器件。

 主器件  使用外部反馈分压器、并将 FB 引脚连接在两者之间  VOSNS 和 GOSNS 和的电阻值  Rtop = 12kΩ   Rbot = 10kΩ 、将输出电压设置为 0.88V。

在此配置中、应如何执行  辅助器件的 VSEL/FB 引脚  连接吗?

与初级侧一样、它是否应作为 FB 引脚连接到分压器电阻器?
是否应该将接近 0.85V 或 0.90V 的值设置为 VSEL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TPS546E25 数据表中提供的信息、以下是如何连接堆栈或多相配置中的 VSEL/FB 引脚:

    1. 对于主器件:

      • 如果使用内部反馈分压器:在 VSEL/FB 和 AGND 之间连接一个电阻器以设置输出电压。
      • 如果使用外部反馈分压器:将 VSEL/FB 连接到 VOUT 和 AGND 之间外部电阻分压器的中点。
    2. 对于辅助器件:

      • VSEL/FB 引脚应连接到 AGND 的电阻器、以便为输出电压选择合适的 VOUT_SCALE_LOOP 值。
      • 如果初级器件使用内部分压器、则使用与初级器件相同的 VSEL 电阻值。
      • 如果主器件使用外部分压器、请选择最低 VOUT_MAX 大于最大预期输出电压的 VSEL 电阻器。  第 6.4.5.4 节:对 VSEL\FB 进行编程
    3. 在所有情况下:

      • 确保 VSEL/FB 引脚连接在器件附近。
      • VSEL/FB 电阻器(在使用内部反馈分压器时)的返回点应返回到安静的 AGND 岛。

    需要注意的是、在堆叠配置中、只有主器件直接控制输出电压。 辅助器件配置为匹配初级器件的电压设置、以确保正确的电流共享和运行。

    对于 0.88V 外部分压器、次级 VSEL 至 AGND 可以是表 6-11 中的 4.87k Ω 至 33.2k Ω。