请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546E25 工具/软件:
才能生成 VOUT = 0.88V/55A 、我们在两相设置中使用两个 TPS546E25 器件。
。 主器件 使用外部反馈分压器、并将 FB 引脚连接在两者之间 VOSNS 和 GOSNS 和的电阻值 Rtop = 12kΩ 和 Rbot = 10kΩ 、将输出电压设置为 0.88V。
在此配置中、应如何执行 辅助器件的 VSEL/FB 引脚 连接吗?
与初级侧一样、它是否应作为 FB 引脚连接到分压器电阻器?
是否应该将接近 0.85V 或 0.90V 的值设置为 VSEL?