This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 错误为 100%

Guru**** 2651445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531121/bq34z100-g1-soc-is-falsely-100

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRA0

工具/软件:

我们的 BQ 器件报告用我们的黄金映像闪存的新单元(PCB +电池)的充电状态 (SOC) 读数不准确。 上下文中、我们使用正确的化学成分 ID、执行学习周期、生成的校准参数、然后创建黄金映像。 我们使用学习状态寄存器验证了学习周期的正确性。

问题是、即使我们确认电池未充满电、器件也会频繁报告 100% SOC。

这似乎与在将黄金映像刷写到新 BQ 器件和电池中后 TrueEFCC 和 FullChargeCapacity (FCC) 值低于预期值有关。 我们的电池组容量约为 26Ah、但新器件报告的值通常低至 20,500–21 000mA

当我们监控 BQStudio 中的存储器并执行完全放电然后充满电时、FCC 值会在充电时调整到预期范围。 然而、在我们的 BQ/电池生命周期中、完全放电/充电周期并不常见、这并不是一种很好的解决方案。 感谢任何改进帮助或指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请共享此错误的日志文件和电量计上当前的.gg 文件。 有关该应用程序的任何其他背景信息也会有所帮助。   

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一封私人邮件中分享了更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    感谢文件。

    查看.gg 文件、Ra0 和 RAX 表差别很大、我建议使用 GPCRa0 工具优化这些表。

    充电至满电后、下一次放电是否更准确? 能否在可能的情况下共享该日志?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面的更新:我们正在使用 GPCRa0 工具来优化 R 表、并将了解它的性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Diego