主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCRA0
工具/软件:
我们的 BQ 器件报告用我们的黄金映像闪存的新单元(PCB +电池)的充电状态 (SOC) 读数不准确。 上下文中、我们使用正确的化学成分 ID、执行学习周期、生成的校准参数、然后创建黄金映像。 我们使用学习状态寄存器验证了学习周期的正确性。
问题是、即使我们确认电池未充满电、器件也会频繁报告 100% SOC。
这似乎与在将黄金映像刷写到新 BQ 器件和电池中后 TrueEFCC 和 FullChargeCapacity (FCC) 值低于预期值有关。 我们的电池组容量约为 26Ah、但新器件报告的值通常低至 20,500–21 000mA
当我们监控 BQStudio 中的存储器并执行完全放电然后充满电时、FCC 值会在充电时调整到预期范围。 然而、在我们的 BQ/电池生命周期中、完全放电/充电周期并不常见、这并不是一种很好的解决方案。 感谢任何改进帮助或指导。