This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:UCC21530 –40 工作 ıssue Ω。

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531485/ucc21530-ucc21530--40-working-ssue

器件型号:UCC21530

工具/软件:

您好;

我们将 UCC21530 IC 用于隔离式半桥栅极驱动器。 我在–40°C 的温度下对硬件进行了测试、栅极驱动器 IC OUTA 保持低电平 、而 INA 和 INB 具有输入 PWM 信号、OUTB 具有 PWM 信号、但 OUTA 在–40°C 内保持低电平。  如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadik:

    感谢您提出这个问题。

    在我这边、有几个问题需要更好地理解:

    • 您是否尝试过 ABA 交换测试? 特定器件是否出现此问题?
    • 您能否尝试测量器件上的引脚对引脚阻抗以查看是否可能有损坏?
      • VDDA - VSSA
      • OUTA - VSSA
      • VDDA - OUTA

    期待再次聆听。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirkoki;

    我们已经尝试过 ABA 交换测试、但未通过 IC、仍然无法在良好的硬件上正常工作。 我们测量引脚对引脚阻抗。

    工作 IC   IC 失败
    VSSA-VDDA 362K 350k
    VA-VDDA 370k 356K
    VSSA-VA 388K 388K
    INA-GND 183K 190k
    INB-GND 190k 190k

    IC ıssued 日期 21 Oct 2020。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadik:

    感谢您分享这些有用的详细信息。

    这有助于阐明 OUTA 上没有明显损坏。

    您是否能够提供此问题的任何波形?

    我想知道这是否与自举电路或 VDDA 上的噪声有关。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    最后、我们发现了有关低压电源的问题;

    引脚 3 和引脚 5 电源直接连接到+15V 电压、但引脚 8 电源连接到之后的 FB15 铁氧体、以断开 IC。