请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21530 工具/软件:
您好;
我们将 UCC21530 IC 用于隔离式半桥栅极驱动器。 我在–40°C 的温度下对硬件进行了测试、栅极驱动器 IC OUTA 保持低电平 、而 INA 和 INB 具有输入 PWM 信号、OUTB 具有 PWM 信号、但 OUTA 在–40°C 内保持低电平。 如何解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Hirkoki;
我们已经尝试过 ABA 交换测试、但未通过 IC、仍然无法在良好的硬件上正常工作。 我们测量引脚对引脚阻抗。
工作 IC | IC 失败 | |
VSSA-VDDA | 362K | 350k |
VA-VDDA | 370k | 356K |
VSSA-VA | 388K | 388K |
INA-GND | 183K | 190k |
INB-GND | 190k | 190k |
IC ıssued 日期 21 Oct 2020。