This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:已清除 FC 标志、RSOC 在关断和唤醒后降至 99%。

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518921/bq40z50-r2-fc-flag-cleared-and-rsoc-drops-to-99-after-shutdown-and-wakeup

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

充电完成(RSOC = 100%、设置 FC 标志)后、我们进入关断状态并立即唤醒电量监测计。
然而、唤醒后、FC 标志被清除、RSOC 变为 99%。

这是预期行为吗?
能否通过配置来避免这种情况?

随附的日志文件显示从充电到设置 FC 以及电量监测计唤醒后的数据。

谢谢!

e2e.ti.com/.../chargingToFC.log.xlsxe2e.ti.com/.../FCToShutdown.log.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您能否将.gg 和电池数据表与电池架构附加在一起。 此外、为了确认您所面临的问题、电池从关机状态变为唤醒状态时、会从 100%变为 99%? 如果担心 FC 位、您可以降低该值、以便也可以设置该值。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    附件是我的.gg 文件。
    我的第一个问题是、RSOC 从 SHUTDOWN 模式唤醒后从 100%下降到 99%。 您能解释一下原因吗?

    第二个问题与 FC 标志有关。
    根据我的 GG 文件设置、日志文件中似乎未满足清理 FC 条件。 但是、FC 标志仍被清除。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

    是否有机会通过调整 GG 文件设置来改善这两个问题?

    谢谢您、
    Tom

    e2e.ti.com/.../20250528.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否附上了所使用电芯的数据表以及电池包架构、以验证参数是否设置正确。 最后、您能否附加一个.log 文件、其中说明电池已充满电并保留为休息状态、以便查看是否有来自其他电源的漏电流。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我想首先阐明设置和清除 FC 标志的条件、因为这应该与任何漏电流的影响无关。

    我的 RSOC 仍处于 99%、最小电芯电压为 4059mV、 不符合要清除 FC 标志的条件。 您能否解释为什么 FC 标志被清除?

    我对 FC 标志清除条件的理解:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    由于您将“Clear % RSOC Threshold“(清除% RSOC 阈值)设置为 98%、而当前 RSOC 为 99%、并且将“Clear Voltage Threshold“(清除电压阈值)设置为 4050mV、您的 FC 标志已被清除。  电流测量值为 4059mV。 如果您不想清除 FC 标志、请增加这些参数值。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    你的答复使我有点困惑。 “清除百分比阈值“参数是在该值低于阈值时触发的、还是我误解了? 根据您的说明、似乎此参数是在值超过阈值时触发的。

    我认为清除 FC(充满电)标志的条件应该是这样 RSOC 降至 98%以下 电芯电压降至 4050mV 以下  、然后清除 FC 标志。

    如果、根据您所说的、的触发条件 清除%阈值 已激活 超过阈值后重新充电 、然后如果我增加  清除%阈值 当 RSOC 在充电期间达到 100%时、是否会立即清除 FC 标志? 或者、如何正确配置此设置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    当电池被视为已充满电时、电量监测计会设置 FC 标志。 该标志在降至低于特定收尾电流阈值、电压高于定义的阈值时被置位、并在 ROSC 降至低于定义的百分比(在本例中为 98%)时清除。 我会检查 您的清除电压阈值和清除百分比 RSOC 阈值。 如果您的电池在最初 100%时下降到 99%、我会确认您的电池可以保持其容量、从而解释为什么我要求“电池充满电并让电池休息以查看是否有来自其他来源的漏电流的.log 文件“。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我已经了解了为何 RSOC 在充电后从 100%下降到 99%。 现在、我真正想了解的是为何即使未满足明确条件、FC 标志也已被清除。

    基于之前提供的日志文件。

    您建议检查清除电压阈值和清除% RSOC 阈值的设置。 我已经在之前的讨论中对它们进行了检查并发布了设置的屏幕截图。 我还提供了.gg 文件。 您是否对它们进行过审查?

    我的 RSOC 从 100%下降到 99%、但没有降至 RSOC 清除阈值设置(即 98% )、并且电池电压也未降至电压清除阈值设置 ( 4050mV ) 。 但是、FC 标志仍被清除—这种行为不符合预期。

    我只是需要 即使未满足清除条件、FC 标志也被清除的一个原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们已收到您的更新、正在处理您的信息。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否可以附加一个.log 文件、该文件显示您的 FC 标志在未满足条件的情况下被清除。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我的初始帖子中已经附加了.log 文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉沟通不畅、由于工作量的原因、我们要求更多时间通过 e2e 进行工作。 我们仍在努力作出反应

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是否有任何更新?

    谢谢。