This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:启动充电周期时芯片故障

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532262/bq25756-chip-failure-when-starting-charge-cycle

器件型号:BQ25756

工具/软件:

你(们)好

我们有一个基于 BQ25756 的电路板、我们正在忙于开发工作以用于我们的产品、但我们遇到了一些问题、并且 BQ25756 IC 会由于不发生充电而导致崩溃/中断/故障。 我不确定确切的原因/原因。 以下是有关 PCB 和故障的一些信息:

运行参数:

  • 250kHz 开关频率
  • 输入电压范围为 10V 至 70V(初始测试@24V)
  • 充电电流 19.5A(初始测试设置为 400mA)(800W 充电功率)
  • 14S 锂离子电池(初始测试设置为 8S、8S 电池,并相应地更改了电阻分压器)
  • 15uH 电感

当允许 IC 由连接到 REGN 并禁用充电(CE 引脚悬空)的 DRV_SUP 供电时、I2C 通信正常工作。 当将寄存器设置为适当的设置并将 CE 拉至低电平时、芯片会关闭、并且在通过切断电源并重新上电来复位之前不会执行任何其他操作。

在 DRV_SUP 连接到 8V 稳压器的情况下为 IC 供电、适当设置寄存器并将 CE 拉 至低电平时、芯片会在 DRV_SUP 永久短接至 PGND 的情况下裸片。

在断开输入电源的 400mA 限制并断开电池的情况下重复相同的测试时、芯片将启动充电周期并在超过 PSU 上的电流限值之前非常短暂地开始开关、从而使系统关闭。 在这种情况下、芯片不会裸片、并且可以重复测试。 如果移除此输入电流限制(在电源上)、则芯片裸片消耗约 1.6A(并过热)、 DRV_SUP 永久短接至 PGND。

在所有情况下、芯片似乎都经历了切换 SW 节点以找出补偿网络(根据数据表上的 P21)的初始阶段、而不会出现问题、尽管这似乎并未持续完整的 40ms。

我怀疑故障出在 FET 驱动器方面、因为这也是 IC 在芯片发生故障时发出热量的一侧(通过热像仪看到)。

我们非常感谢您对此提供的任何帮助、如果需要、我很乐意提供更多信息。 在设计 PCB 时、我查阅 BQ25756 EVM 原理图以了解更多信息、并尽可能遵循数据表中的布局指南。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jadon、

    我有几个问题可以帮助我们进行调试:

    您能给我发送充电器的原理图吗?

    在 DRV_SUP 连接到 8V 稳压器的情况下为 IC 供电、适当地设置寄存器并将 CE 拉 至低电平时、芯片会在 DRV_SUP 短接至 PGND 的情况下永久终止。

    这是非常奇怪的。 此处 DRV_SUP 是否短接至 REGN? 使用外部栅极驱动电源时、不应将这些引脚短接。

    此外、您是否可以检查 IC 的状态和标志寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    感谢您的答复。 是否可以通过电子邮件将原理图发送给您、而不是将其发布在此处? 如果没有、我会在此处发帖、但更愿意通过电子邮件发送。

    这很奇怪。 此处 DRV_SUP 是否短接至 REGN? 使用外部栅极驱动电源时、这些引脚不应短接。[/报价]

    否、使用外部栅极驱动电源时、REGN 与 DRV_SUP 断开连接。 这是电路板的设计运行方式、因为在使用完整输入电压时、REGN 稳压器将从其 SOA 中推出。 我怀疑有一个与如何驱动 DRV_SUP 引脚相关的问题最初导致故障、因此我决定在消除过程中从 REGN 为其供电。

    IC 的状态寄存器未列出任何问题。 所有状态均正常。 我甚至通过将输入电压降至 ACUV 阈值以下进行了测试、并且状态也会相应地发生变化。

    遗憾的是、我只 剩下一个 BQ25756 可供测试、但订购了更多。 不幸的是 、他们将在下周晚些时候到达、因此我想使用我 迄今为止的调查结果进行故障诊断、然后再尝试最后一个调查、以避免停机。

    谢谢、此致

    Jadon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jadon、

    感谢您的答复。 是否可以通过电子邮件将原理图发送给您、而不是将其发布在此处? 如果没有、我会在此处发帖、但更愿意通过电子邮件发送。

    是的、我已通过 E2E 向您发送了朋友的申请。 您能向我私人传达原理图吗? 如果这对您有用、请告诉我。

    否、使用外部栅极驱动电源时、REGN 与 DRV_SUP 断开连接。 这是电路板的设计运行方式、因为在使用完整输入电压时、REGN 稳压器将从其 SOA 中推出。 我怀疑有一个与如何驱动 DRV_SUP 引脚相关的问题最初导致故障、因此我决定在消除过程中从 REGN 为其供电。

    IC 的状态寄存器未列出任何问题。 所有状态均正常。 我甚至通过将输入电压降至 ACUV 阈值以下进行了测试、并且状态也会相应地发生变化。

    [/报价]

    感谢您进行这些测试。 这会很有帮助。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    我有私人消息给你,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jadon、

    谢谢。 我下周就回来联系您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jadon、

    感谢您与我一起解决这个问题。 我将此主题标记为已解决。

    此致、
    Ethan Galloway