This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:在 VCC 之前 UV、CSP & CSN 的增益<<14

Guru**** 2527640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529842/tps92692-q1-before-vcc-uv-the-gain-of-csp-csn-14

器件型号:TPS92692-Q1

工具/软件:

您好的团队、

请您就以下问题分享您的建议。 谢谢!

关键参数:1.8Ω || 1.5Ω= 0.82Ω、V_IADJ = 5V。

因此、0.82Ω 的理论值为:209mA 。

测试 1:Iout=DIS 366mA、VIMON=2.29V 当 Vin=5.2V、接近 UV 时、这会触发 IS 引脚的过流保护。

根据测试结果、通过公式使用反向增益: GAIN=V_IADJ_Calmp/(Iout*Rcs)=2.29V/(366mA 0.82Ω)=7.63<<14。

测试 2:当 Vin=13.5V、200mA 等时、显示增益≈14 并恢复正常。

请帮助分析在 UV 之前、CSP-CSN 的增益为何越来越低。 谢谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、  

    请提供以下信息:

    和 PCB 布局的起点。

    输入/输出要求和开关频率:

    电感器电流
    开关节点电压
    输入电压
    输出电压


    这是您的示波器截图应该是的样子、通道在图片中标记、我需要相同的时间分段:




    此致、
    Daniel Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    请参阅附件。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS92692_2D00_Q1-issue.pptx

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IYV:  

    非常感谢您提供的所有信息。 它提供了大量的信息、为我们诊断此问题提供了清晰的信息。  

    我知道该器件的数据表将 Vin_min 列出为 4.5V、但确实需要高于 LDO、VCC 和 VDD 电压。 如果您希望将 Vin 降低到 7.5V 以下、则必须使用单独的电源为 VCC 和 VDD 供电。  

    如需更多信息、请参阅方框图。



    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的评论!

    1.目前,客户很难再引入另一个单独的电源来为 VCC 和 VDD 供电。   汽车 OEM 要求进行 6V Vin 的低压输入测试、因为点火时可能存在 300ms VIN 低电压风险。  

    请问是否还有其他方法可以优化这个问题?

    2. 您能从原理角度分享为什么低 Vin 会影响增益的价值吗?  

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:  

    1.不幸的是,除了我上面提到的以外,没有办法超越这一点。 如果 VCC 和 VDD 未获得所需的电压、转换器将无法正常工作。

    2.低 Vin 不直接影响增益,因为增益是固定的。 这里的真正问题是转换器无法在如此低的 Vin 下正常运行。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您发送编修。

    根据您的经验、其他客户如何解决此问题? 这是因为许多汽车 OEM 现在需要低 VIN 启动测试、如下图所示。  

    如果在前级添加直流/直流转换器进行电压调节、成本相对较高。  

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:  

    我想我误诊了这个问题、今天我会更深入地进行调查。 我真诚地道歉。 您肯定可以以 6V 的电压运行此器件、只需使用逻辑电平 FET、我们可能需要调整一些事项才能使此电路正常运行。 我再次真诚地为这一错误道歉、并将此作为优先事项。  

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:  

    器件只是达到电流限制、因此您实际上只需要降低 R_IS。 我将我的电阻设为 150 毫欧。

    需要考虑的几个因素:

    1.您可能需要增加输入电容、因为您希望确保低压线路的输入电压稳定、因为该器件会拉取大量电流。  
    2.当我最初配置器件时、我注意到 IC 的 Vin 处有很多噪声、因此我会考虑在 C20 处添加一个更大的电容器
    3.在低压线路时、我看到 CSP/CSN 两端有很多噪声、因此请确保使用良好的电流检测电阻、然后不妨考虑在数据表中实施滤波器。
      
    4.确保您的客户遵守我们计算器工具中的组件值计算,除了我上面提到的注意事项外。


    CH1:VIN (~6V)、CH2:VSW、CH3:IED、CH4:VOUT

    我没有看到任何可见的闪烁在我的结束 但是、转换器在高于~7V 的电压下运行时会更容易。 因此、您不会看到上面 Vin_typ 处粘贴的奇怪 Vsw 波形。

    请告诉我我该如何进一步为您提供帮助。

    此致、
    Daniel