工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 bq34z100R2、1.3.127 版本的 24V、50Ah、1280Wh、8s2p LFP 电池。 ChemID 为 0422。 我完成了成功的学习周期、 学习状态变为 06。 我检查电压、电流、SoC、剩余容量和 FCC 是否正确。 但是、可用能量读数不正确。 它保持默认最大值 32767 cWh。
我认为可用电能 (CWH) 应该是“容量 乘以电芯电压“。 如果我的容量和电压读数正确、则可用能量应正确。
我怀疑我的设计能量设置错误。 我的设计能量为 160 00cWh;因为 50、000mA x 3.2V = 160 00 cWh(能量等级为 1)。 但我阅读了另一个主题、其中提到设计能量应等于设计容量 x 电池电压。 我的设计容量是 10、000mA、因为我的当前规模是 5 (50 000/5 = 10 000)。 这样、我的设计能量应为 10、cWh x 3.2 = 32 00 000mA。 我对能量读数问题感到困惑、能否告诉我设计能量配置是否有问题。
我附加了 gg 文件和日志文件以及图表。 我确认我会跟踪电压、电流和容量、它们都正确、但只有可用能量不正确。
如果您能提供帮助、我将不胜感激。
谢谢你
家气
e2e.ti.com/.../beforechg.gg.csve2e.ti.com/.../5504.cycle.csv