This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:完成学习周期后的可用能量读取问题

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535467/bq34z100-r2-available-energy-reading-issue-after-a-complete-learning-cycle

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 bq34z100R2、1.3.127 版本的 24V、50Ah、1280Wh、8s2p LFP 电池。 ChemID 为 0422。 我完成了成功的学习周期、 学习状态变为 06。 我检查电压、电流、SoC、剩余容量和 FCC 是否正确。 但是、可用能量读数不正确。 它保持默认最大值 32767 cWh。

我认为可用电能 (CWH) 应该是“容量 乘以电芯电压“。 如果我的容量和电压读数正确、则可用能量应正确。

我怀疑我的设计能量设置错误。 我的设计能量为 160 00cWh;因为 50、000mA x 3.2V = 160 00 cWh(能量等级为 1)。 但我阅读了另一个主题、其中提到设计能量应等于设计容量 x 电池电压。 我的设计容量是 10、000mA、因为我的当前规模是 5 (50 000/5 = 10 000)。 这样、我的设计能量应为 10、cWh x 3.2 = 32 00 000mA。 我对能量读数问题感到困惑、能否告诉我设计能量配置是否有问题。

我附加了 gg 文件和日志文件以及图表。 我确认我会跟踪电压、电流和容量、它们都正确、但只有可用能量不正确。

如果您能提供帮助、我将不胜感激。

谢谢你

家气

e2e.ti.com/.../beforechg.gg.csve2e.ti.com/.../5504.cycle.csv