This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:AMS1117_3.3S 的 P2P 器件

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536000/tlv1117-p2p-devices-with-ams1117_3-3s

器件型号:TLV1117

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们是否有采用 AMS1117-3.3S 的 P2P 器件。

1. LDO、UMW、AMS1117-3.3S、IC 封装:SOT89、输入电压:4.5V~18V、 输出电压:3.3V、输出电流:1A、工作温度:–40~85℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    最好的替代方案是 采用 TO-252 封装的 TLV76133KVUR。

    此致、

    Prakash L