请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117 工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们是否有采用 AMS1117-3.3S 的 P2P 器件。
1. LDO、UMW、AMS1117-3.3S、IC 封装:SOT89、输入电压:4.5V~18V、 输出电压:3.3V、输出电流:1A、工作温度:–40~85℃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们是否有采用 AMS1117-3.3S 的 P2P 器件。
1. LDO、UMW、AMS1117-3.3S、IC 封装:SOT89、输入电压:4.5V~18V、 输出电压:3.3V、输出电流:1A、工作温度:–40~85℃