This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:配置

Guru**** 2515095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519790/bq25756-config

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS26750

工具/软件:

我们正在使用 TPS26750 +BJ25756 解决方案开发一个 240W 充电和放电点、并使用 Type-C 接口和 Horizon 作为主控制器。 我们将使用 PCIe 扩展 USB 3.0、并连接 Type-C 进行通信。 同时、我们需要为内部电池充电、内部电池有 11 个灯串、电压约为 46.2V。 我们还需要支持 240W 放电、这基于 PD 协议。 我们需要了解配置问题。
1.图中所示的当前配置是否合理?
2. EEPROM 未烧录时的默认设置是什么?
3.目前,它可以充电,但输出只能提供给一个设备;有没有办法?
4.您是否有任何文件为我们配置 PD?

e2e.ti.com/.../04_5F00_PD_5F00_Charger.pdf

e2e.ti.com/.../05_5F00_PD_5F00_CTL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您对此有耐心。 我们将邀请 USB-USB PD 应用专家来帮助解决这个问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    未烧录 EEPROM 时的默认设置是什么?

    “默认“设置取决于上电状态。

    如果在电池无电状态下通过 VBUS 供电、则默认设置为电池无电状态、该状态会根据 ADCIN 配置而变化。

    如果通过 VIN3V3 供电、则默认设置为安全模式。 无供电方、并且可以协商 Type-C 受电方默认合约(非 PD)。

    PD 控制器不适用于引导时加载的映像、无论是来自 EEPROM 还是由 I2C 主机使用 PBMx 流程加载。  

    [quote userid=“397172" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519790/bq25756-config 目前、它可以充电、但输出只能提供给一个设备;是否有任何方法?

    我不确定您的意思。 您指的是灌电压吗? 有什么办法吗? 您可以连接 VDD 电源轨来为系统的其他部分供电。

    [quote userid=“397172" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519790/bq25756-config 您是否有任何用于为我们配置 PD 的文件?

    不可以、您在屏幕截图中共享的配置应该没问题。 我们不会有任何不同的分享。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查我们的配置是否正确? 电流现象是它可以充电、但不能放电。 我们购买了 46.2V 电池组;
    有负载时插入 USB 闪存驱动器的情况:
    CC1 或 CC2 的电压约为 0.3V(由 USB 接收端电阻器下拉)
    2. PP-IN 为低电平
    您能否帮助分析问题所在?

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_–05_5F00_PD_5F00_CTL.pdf

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_–04_5F00_PD_5F00_Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    如上所述、我看不到配置有任何问题。

    连接闪存驱动器时、能否提供以下信号的日志?

    1. CC 线路
    2. VBUS (VDD_PD)
    3. PPHV (VDD_PW)
    4. VBUSLV (VBUS_PD)

    此外、您能否在上电时以及闪存驱动器连接期间获得 TPS26750 和 BQ25756 之间 I2C 线路的 I2C 日志。

    您是否有 PD 分析器或任何可用于调试 PD cc 线路消息的设备?

    我们需要确定 PD 控制器是否检测到连接、以及之后需要执行哪些步骤来对 BQ 和源 5V 进行编程

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、在放电场景中、存在器件(例如 5V 供电开关)的断电问题。 这种现象是正常现象。 当外部电源关闭且器件断电时、这种现象也是正常现象。 当外部电源打开且器件再次上电时、PD 接口不会从外部放电。 您能帮助分析原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    重新给设备加电时、能否获得 PD 的行为日志? 您是否看到 VBUS 达到 5V?

    如果拔下并重新插上器件、TPS26750 是否会开始供电/放电?

    谢谢。此致、

    Chris