This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:如何测试恒流模式 (CC) 下的环路特性?

Guru**** 2372560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535091/tps92682-q1-how-to-test-the-loop-characteristics-under-the-constant-current-mode-cc

器件型号:TPS92682-Q1

工具/软件:

专家、您好:
我目前正在设计使用 TPS92682 芯片的 LED 驱动解决方案。 我想知道当该芯片在恒流模式下运行时、如何测试环路的稳定性(环路的增益相位特性)? 具体而言、应如何选择和设计注塑点或注塑回路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kay:

    这是一个很好的问题、但在恒流模式下无法监控该器件的增益相位特性、因为基准由数字块控制。 您可以参阅我们的计算器工具来选择您的补偿网络、我们很乐意帮助您诊断和解决您遇到的任何问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。我们将在整个设计流程中为您提供支持

    此致、
    Daniel