This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:未检测到电芯 4 的电压。

Guru**** 2372560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535492/bq4050evm-561-the-voltage-of-cell-4-is-not-detected

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在下一个项目中测试 BQ40Z50EVM-561。

电芯结构是 4S3P LiFePO4 电池。

在测试期间、他们发现未检测到电芯 4 的电压。

检测到引脚 2 的电压、因此他们认为这不是原理图问题。

可以检查出问题是什么?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    这是一个常见问题、电量计默认配置为用于 3 节串联电池、您需要进入 bqstudio >> Data Memory(选项卡)>> Settings >> Configuration >> Da Configuration 并更新 CC1 和 CC0 寄存器  

    谢谢您、
    Alan