请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM66100 工具/软件:
您好:
我将使用两个 LM66100 创建 ORing 电路。
我有两个问题:
(问题 1)
在下面的电路中、如果向 VBAT_IN 施加 3V 电压并且 VBAT_EXT 保持开路、M66100 #1 的 ST 引脚能否驱动为低电平?
(问题 2)
VBAT_IN 和 VBAT_EXT 均在 3V 电压下使用。
当 VBAT_IN 下降并切换到 VBAT_EXT 时、输出 VBAT 预计会下降。
系统不能承受较大的压降、因此我想将压降保持在 30mV 左右。
在这种情况下、我应该如何设计电路?
此致、