This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:关于 ORing 运行

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531942/lm66100-about-oring-operation

部件号:LM66100

工具/软件:

您好:

我将使用两个 LM66100 创建 ORing 电路。
我有两个问题:
(问题 1)
在下面的电路中、如果向 VBAT_IN 施加 3V 电压并且 VBAT_EXT 保持开路、M66100 #1 的 ST 引脚能否驱动为低电平?
(问题 2)
VBAT_IN 和 VBAT_EXT 均在 3V 电压下使用。
当 VBAT_IN 下降并切换到 VBAT_EXT 时、输出 VBAT 预计会下降。
系统不能承受较大的压降、因此我想将压降保持在 30mV 左右。
在这种情况下、我应该如何设计电路?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我会回来的

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    不建议将节点保持悬空、这需要硬接地。

    接下来、增加 COUT 是缓解压降问题的唯一方法。

    此致、

    Shiven Dhir