This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A15:TPSM8287A15BAHRDWR:0.75V 原理图审阅

Guru**** 2520610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529291/tpsm8287a15-tpsm8287a15bahrdwr-0-75v-schematics-review

器件型号:TPSM8287A15

工具/软件:

尊敬的团队:

请查看随附的原理图 (Vin = 5V、Vout = 0.75V)。 还随附了元件计算器表。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287A15BAHRDWR_5F00_0V75.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287AComponentCalculator_5F00_0V75.xlsx

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用计算器!

    您所选的 Rcomp1 值远大于计算器建议的值。  此外、输入的输出电容为标称值、而不是有效值。  为什么会这样?

    您能否发送 10uF Cin 和 100uF Cout 的器件型号?

    此外、EN 引脚至少需要一个为其串联的 15k 电阻器。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    1、为了进行交叉验证、我使用数据表中的公式计算了 Rcomp1 和输出电容值并在设计中使用。

    2、根据计算器 Rcomp1 计算的是 8.21K, 如果我使用 8.2K? 。

    3.对于 8.2K Rcomp1 的输出电容、我将使用 8x 100uF、1x 47uF、总电容为 847uF、这会好吗?

    4.基于 8.2K Rcomp1 和 847uF 输出电容、430pF Ccomp1 是否正常?

    5. 10uF - GRM188R61E106KA73D、100uF - GRM21BR60J107ME15L、47uF - C3216X5R1E476M160AC

    6.保持 SCL、SDA 和 SYNC_OUT 引脚悬空是否正常?

    7.是否需要为 PG 引脚提供上拉电阻、或者是否可以将其保持悬空?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的解释。

    这些输入电容器在直流和交流偏置电压下不提供所需的 5uF 有效 Cin。  您可以改用这个上限吗?  GRM188C81A226ME01D

    根据您的温度范围、这些 100uF 的 Cout 具有 58uF 到 70uF 的有效 Cout。  这是您需要在电子表格中使用的值、因为它是电路中实际存在的电容大小。

    我从您的电子表格中选择了一个 3.74k Rcomp1 电阻。  然后、8 个 100uF 电容器可提供足够的电容。  Ccomp1 则约为 1000pF。

    可以、您可以将 PG 和 SYNC_OUT 悬空。  您应将 SDA 和 SCL 连接到 GND(如果不使用它们)。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    1、 根据计算器 Rcomp1 计算的是 8.21K, 如果我使用 8.2K?

    2. 对于 8.2K Rcomp1 的输出电容、我将使用 8x 100uF、1x 47uF、总电容为 847uF、这会好吗?

     根据 8.2K Rcomp1 和 847uF 输出电容、430pF Ccomp1 是否正常?

    4.  100uF - GRM21BR60J107ME15L、47uF - C3216X5R1E476M160AC

    5.使用 2x 22uF (GRM188C81A226ME01D) 是否适用于 Cin、而不是使用 2x 10uF?

    还找到随附的元件计算器。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287AComponentCalculator_5F00_0V75_5F00_19062025.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个非常大的 Rcomp 值。  您确定具有 8A 负载阶跃并且需要与该阶跃偏差 1%吗?  这会使 Rcomp 和 Cout 变得非常大。

    2.我认为这是不够的电容,因为有效电容将小于标称值。  您需要在电池 C26 中输入有效电容。

    3.不,我认为这太高了。  您需要先输入实际的有效电容。

    4、好的。

    5.是的,它们为 Cin 提供了足够的有效电容。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    1.我的应用中有 8A 阶跃负载,所以选择的值是否合适?

    2.对于 Cout、我会将 100uF 电容器的数量增加到 12、将 47uF 增加到 2、这是否足够?

    3、考虑到以上几点、Ccomp1 是否良好?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    1.是的,如果你有一个 8A 步长,那是正确的值要输入。  您还应在单元格 C8 中输入该负载变化的正确压摆率。  允许的电压偏差是否仅为+/–1%(电芯 C6)?  该值非常小。

    2.根据您的温度范围,根据我之前分享的曲线,这仍然可能没有足够的电容。

    3、是的, 430pF 位于右侧的棒球场。  390pF 的值可能更佳、具体取决于所使用的有效 Cout 大小。

    Chris