工具/软件:
尊敬的团队:
请查看随附的原理图 (Vin = 5V、Vout = 0.75V)。 还随附了元件计算器表。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287A15BAHRDWR_5F00_0V75.pdf
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
请查看随附的原理图 (Vin = 5V、Vout = 0.75V)。 还随附了元件计算器表。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287A15BAHRDWR_5F00_0V75.pdf
谢谢
您好、Chris、
1、为了进行交叉验证、我使用数据表中的公式计算了 Rcomp1 和输出电容值并在设计中使用。
2、根据计算器 Rcomp1 计算的是 8.21K, 如果我使用 8.2K? 。
3.对于 8.2K Rcomp1 的输出电容、我将使用 8x 100uF、1x 47uF、总电容为 847uF、这会好吗?
4.基于 8.2K Rcomp1 和 847uF 输出电容、430pF Ccomp1 是否正常?
5. 10uF - GRM188R61E106KA73D、100uF - GRM21BR60J107ME15L、47uF - C3216X5R1E476M160AC
6.保持 SCL、SDA 和 SYNC_OUT 引脚悬空是否正常?
7.是否需要为 PG 引脚提供上拉电阻、或者是否可以将其保持悬空?
谢谢
您好、
感谢您的解释。
这些输入电容器在直流和交流偏置电压下不提供所需的 5uF 有效 Cin。 您可以改用这个上限吗? GRM188C81A226ME01D
根据您的温度范围、这些 100uF 的 Cout 具有 58uF 到 70uF 的有效 Cout。 这是您需要在电子表格中使用的值、因为它是电路中实际存在的电容大小。
我从您的电子表格中选择了一个 3.74k Rcomp1 电阻。 然后、8 个 100uF 电容器可提供足够的电容。 Ccomp1 则约为 1000pF。
可以、您可以将 PG 和 SYNC_OUT 悬空。 您应将 SDA 和 SCL 连接到 GND(如果不使用它们)。
Chris
您好、Chris、
1、 根据计算器 Rcomp1 计算的是 8.21K, 如果我使用 8.2K?
2. 对于 8.2K Rcomp1 的输出电容、我将使用 8x 100uF、1x 47uF、总电容为 847uF、这会好吗?
根据 8.2K Rcomp1 和 847uF 输出电容、430pF Ccomp1 是否正常?
4. 100uF - GRM21BR60J107ME15L、47uF - C3216X5R1E476M160AC
5.使用 2x 22uF (GRM188C81A226ME01D) 是否适用于 Cin、而不是使用 2x 10uF?
还找到随附的元件计算器。
谢谢
您好、
这是一个非常大的 Rcomp 值。 您确定具有 8A 负载阶跃并且需要与该阶跃偏差 1%吗? 这会使 Rcomp 和 Cout 变得非常大。
2.我认为这是不够的电容,因为有效电容将小于标称值。 您需要在电池 C26 中输入有效电容。
3.不,我认为这太高了。 您需要先输入实际的有效电容。
4、好的。
5.是的,它们为 Cin 提供了足够的有效电容。
Chris
感谢您的确认。
1.是的,如果你有一个 8A 步长,那是正确的值要输入。 您还应在单元格 C8 中输入该负载变化的正确压摆率。 允许的电压偏差是否仅为+/–1%(电芯 C6)? 该值非常小。
2.根据您的温度范围,根据我之前分享的曲线,这仍然可能没有足够的电容。
3、是的, 430pF 位于右侧的棒球场。 390pF 的值可能更佳、具体取决于所使用的有效 Cout 大小。
Chris