This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A15:TPSM8287A15BAHRDWR:1.2V 原理图审阅

Guru**** 2521620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529295/tpsm8287a15-tpsm8287a15bahrdwr-1-2v-schematics-review

器件型号:TPSM8287A15

工具/软件:

尊敬的团队:

请查看随附的原理图 (Vin = 5V、Vout = 1.2V)。 还随附了元件计算器表。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287A15BAHRDWR_5F00_1V2.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287AComponentCalculator_5F00_1V2.xlsx

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用计算器!

    您所选的 Rcomp1 值远大于计算器建议的值。  此外、输入的输出电容为标称值、而不是有效值。  为什么会这样?

    您能否发送 10uF Cin 和 100uF Cout 的器件型号?

    此外、EN 引脚至少需要一个为其串联的 15k 电阻器。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    1、为了进行交叉验证、我使用数据表中的公式计算了 Rcomp1 和输出电容值并在设计中使用。

    2.根据计算器 Rcomp1 的计算结果是 2.89K, 如果我使用 3K,会好吗? 。

    3.对于 3K Rcomp1 的输出电容、我将使用 3 倍 100uF、1 倍 47uF 的总电容 347uF、会不会好?

    4.根据 3K Rcomp1 和 347uF 输出电容、1.2nF Ccomp1 是否良好?

    5. 10uF - GRM188R61E106KA73D、100uF - GRM21BR60J107ME15L、47uF - C3216X5R1E476M160AC

    6.保持 SCL、SDA 和 SYNC_OUT 引脚悬空是否正常?

    7.是否需要为 PG 引脚提供上拉电阻、或者是否可以将其保持悬空?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的解释。

    这些输入电容器在直流和交流偏置电压下不提供所需的 5uF 有效 Cin。  您可以改用这个上限吗?  GRM188C81A226ME01D

    根据您的温度范围、这 100 μ F 的有效 Cout 在 53 到 63 μ F 之间。  这是您需要在电子表格中使用的值、因为它是电路中实际存在的电容大小。

    我从您的电子表格中选择了一个 3.01k Rcomp1 电阻器。  然后、8 个 100uF 电容器可提供足够的电容。  因此、Ccomp1 约为 1500pF。

    可以、您可以将 PG 和 SYNC_OUT 悬空。  您应将 SDA 和 SCL 连接到 GND(如果不使用它们)。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    1、根据计算器 Rcomp1 的计算结果是 2.89K, 如果我使用 3K,会好吗? 。

    2.对于 3K Rcomp1 的输出电容、我将使用 3 倍 100uF、1 倍 47uF 的总电容 347uF、会不会好?

    根据 3K Rcomp1 和 347uF 输出电容、1.2nF Ccomp1 是否良好?

    4. 100uF - GRM21BR60J107ME15L、47uF - C3216X5R1E476M160AC

    5.使用 2x 22uF (GRM188C81A226ME01D) 是否适用于 Cin、而不是使用 2x 10uF?

    还找到随附的元件计算器。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287AComponentCalculator_5F00_1V2_5F00_19062025.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.是的、3k 正常或 3.01k 是标准电阻器值。

    2.我认为这是不够的电容,因为有效电容将小于标称值。  您需要在电池 C26 中输入有效电容。

    3.不,我认为这太高了。  您需要先输入实际的有效电容。

    4、好的。

    5.是的,它们为 Cin 提供了足够的有效电容。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    1.我将 为 Cout 提供 5 个 100 μ F 和 2 个 47 μ F 电容器、这样好吗?

    2.考虑到以上几点,所选的 Ccomp1 会好吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    1.是的、这看起来像足够的 Cout。

    2.是的、1.2nF 看起来很好。

    Chris