工具/软件:
尊敬的团队:
请查看随附的原理图 (Vin = 5V、Vout = 1.2V)。 还随附了元件计算器表。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287A15BAHRDWR_5F00_1V2.pdf
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
请查看随附的原理图 (Vin = 5V、Vout = 1.2V)。 还随附了元件计算器表。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM8287A15BAHRDWR_5F00_1V2.pdf
谢谢
您好、Chris、
1、为了进行交叉验证、我使用数据表中的公式计算了 Rcomp1 和输出电容值并在设计中使用。
2.根据计算器 Rcomp1 的计算结果是 2.89K, 如果我使用 3K,会好吗? 。
3.对于 3K Rcomp1 的输出电容、我将使用 3 倍 100uF、1 倍 47uF 的总电容 347uF、会不会好?
4.根据 3K Rcomp1 和 347uF 输出电容、1.2nF Ccomp1 是否良好?
5. 10uF - GRM188R61E106KA73D、100uF - GRM21BR60J107ME15L、47uF - C3216X5R1E476M160AC
6.保持 SCL、SDA 和 SYNC_OUT 引脚悬空是否正常?
7.是否需要为 PG 引脚提供上拉电阻、或者是否可以将其保持悬空?
谢谢
您好、
感谢您的解释。
这些输入电容器在直流和交流偏置电压下不提供所需的 5uF 有效 Cin。 您可以改用这个上限吗? GRM188C81A226ME01D
根据您的温度范围、这 100 μ F 的有效 Cout 在 53 到 63 μ F 之间。 这是您需要在电子表格中使用的值、因为它是电路中实际存在的电容大小。
我从您的电子表格中选择了一个 3.01k Rcomp1 电阻器。 然后、8 个 100uF 电容器可提供足够的电容。 因此、Ccomp1 约为 1500pF。
可以、您可以将 PG 和 SYNC_OUT 悬空。 您应将 SDA 和 SCL 连接到 GND(如果不使用它们)。
Chris
您好、Chris、
1、根据计算器 Rcomp1 的计算结果是 2.89K, 如果我使用 3K,会好吗? 。
2.对于 3K Rcomp1 的输出电容、我将使用 3 倍 100uF、1 倍 47uF 的总电容 347uF、会不会好?
根据 3K Rcomp1 和 347uF 输出电容、1.2nF Ccomp1 是否良好?
4. 100uF - GRM21BR60J107ME15L、47uF - C3216X5R1E476M160AC
5.使用 2x 22uF (GRM188C81A226ME01D) 是否适用于 Cin、而不是使用 2x 10uF?
还找到随附的元件计算器。
谢谢