This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-DEVICE-FW:学习周期已完成、但有机会生成 Golden Image 文件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GASGAUGECHEM-SW, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file

器件型号:BQ28Z610-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400、GPCRB、GASGAUGECHEM-SW

工具/软件:

您好:

我指的是我的主要问题,没有解决我的问题,但它是接近。  
链接: e2e.ti.com/.../bq28z610-device-fw-unexpected-charging-cutoff-behavior-on-bq28z610-in-1s2p-li-ion-ups-design

感谢您分享文档—他们非常乐于助人。 我已成功完成学习周期、可以确认 RA 表已更新。 此外、电芯均衡 (BAL_EN) 现已启用。

不过、我注意到 IC 一次仅在一种模式下工作、即充电或放电、具体取决于发送的命令。 发出充电命令后、IC 停止平衡。 这是预期行为吗?

由于我在 UPS 应用中使用 IC、因此需要它同时支持充电和放电。 您能否介绍一下如何启用双模操作?

另外、我尝试生成“Golden Image“文件、但在此过程中会出现错误消息。 您能帮助我解决此问题吗?

此致、
Tarek Sharbo



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    [报价 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file

    由于我在 UPS 应用中使用 IC、因此需要它同时支持充电和放电。 您能否介绍一下如何启用双模操作?

    [/报价]

    对于用于放电和充电的串联 FET、它基本上取决于充电器所能提供的功率和系统电源要求。 电量监测计只能控制 FET、因此如果系统上的负载大于充电器能够提供的负载、电池就会开始放电。

    [报价 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file

    另外、我尝试生成“Golden Image“文件、但在此过程中会出现错误消息。 您能帮助我解决此问题吗?

    [/报价]

    -你指的是什么错误,你坚持在什么状态?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    [报价 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file

    由于我在 UPS 应用中使用 IC、因此需要它同时支持充电和放电。 您能否介绍一下如何启用双模操作?

    [/报价]

    对于用于放电和充电的串联 FET、它基本上取决于充电器所能提供的功率和系统电源要求。 电量监测计只能控制 FET、因此如果系统上的负载大于充电器能够提供的负载、电池就会开始放电。

    [报价 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file

    另外、我尝试生成“Golden Image“文件、但在此过程中会出现错误消息。 您能帮助我解决此问题吗?

    [/报价]

    -你指的是什么错误,你坚持在什么状态?

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    希望您做得好。

    在我的应用中、我使用这个 IC 进行电池管理、我的目标是始终保持 FET 亮起 。 连接充电器后、系统应进入充电模式、断电后、系统应立即切换到放电模式、类似于笔记本电脑中的电池工作方式。

    在开始学习周期之前、我尝试手动发送FET_EN命令以导通 FET。 IC 在充电和放电模式下均能正常运行。 然而、在该阶段、电芯平衡未处于活动状态、我知道这是完成学习周期之前的预期结果。

    我主要关心的是:
    在最终应用中、在完成学习周期后、我是否仍需要手动发送命令(,或)FET_ENCHGDSG来导通 FET、或者 IC 是否会根据其内部逻辑自动管理 FET 控制?

    我的期望是:
    学习周期完成且 FET 最初启用后、IC 应自主控制充电/放电和平衡、而我只从电量计读取状态和 SoC 信息。

    我已经成功完成了学习周期、如 TI 文档中所述、电芯平衡已激活、从而确认学习过程成功。

    但是、我在尝试生成时遇到错误 Golden Image 间隔。 您能帮助我回顾一下我在这一步中遇到的错误吗?





    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    [引述 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file/5833193 #5833193“]

    在我的应用中、我使用这个 IC 进行电池管理、我的目标是始终保持 FET 亮起 。 连接充电器后、系统应进入充电模式、断电后、系统应立即切换到放电模式、类似于笔记本电脑中的电池工作方式。

    [/报价]

    - FET 会根据它从感应电阻器感应到的电流自动打开和关闭。 这些参数是 CHG 和 DSG 阈值、我强烈建议阅读整个技术参考手册、以便更好地了解电池电量监测计中涉及的参数。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您分享这些信息。

    关于运行模式、您能否说明 FET 何时应自动工作? 在什么情况下会发生这种情况、还是需要先发送命令?

    我发送了两条命令 (DSG_FET_TOGGLE 为 0x20、CHG_FET_TOGGLE 为 0x1F)、现在电量监测计按预期工作。 这是正确的方法吗?

    此外、对于如何解决生成黄金映像文件的问题、您有什么想法吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    [引述 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file/5835538 #5835538“]

    关于运行模式、您能否说明 FET 何时应自动工作? 在什么情况下会发生这种情况、还是需要先发送命令?

    [/报价]

    -当负载端连接了负载,当充电器端通过电压时, FET 会“自动“关闭 这基于您设置的阈值。 无需发送命令

    [引述 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file/5835538 #5835538“]

    我发送了两条命令 (DSG_FET_TOGGLE 为 0x20、CHG_FET_TOGGLE 为 0x1F)、现在电量监测计按预期工作。 这是正确的方法吗?

    [/报价]

    -是的,这允许用户手动打开和关闭 FET 用于研究和开发阶段。

    [引述 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file/5835538 #5835538“]

    此外、对于如何解决生成黄金映像文件的问题、您有什么想法吗?

    [/报价]

    -请参考下面的图片。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的澄清—操作现已清晰。 您能否指定我应设置哪些参数阈值来确保 FET 在充电和放电模式下自动闭合?

    关于黄金映像、我执行了与图中所示相同的步骤、但遇到了以下错误消息:

    “Golden Image:读取数据存储器或闪存映像失败。 无法创建黄金映像文件。“

    您能否提供有关如何解决此问题的建议?

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    [引述 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file/5837872 #5837872“]

    感谢您的澄清—操作现已清晰。 您能否指定我应设置哪些参数阈值来确保 FET 在充电和放电模式下自动闭合?

    [/报价]

    -有许多参数可以影响 FET 的运行和读取 TRM 是有必要的,但主要参数将是“Chg Current Threshold“和“Dsg Current Threshold“。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    再次感谢您的宝贵意见。

    我查看了 TRM、并通过发送FET_ENGAUGE_EN命令继续启用自动 FET 控制。 我还将Chg Current Threshold和调整Dsg Current Threshold到 10mA、然后调整到 20mA。

    以下是我观察到的摘要:

    • XCHG 按预期工作、并在连接充电器后自动激活。

    • XDSG 即使电子负载消耗超过DSG阈值、也不会在拔出充电器时自动激活。

    • 断开充电器连接后、IC 将完全断电、BQStudio 断开连接。

    • 我还尝试了 150Ω 负载电阻器。 相同的结果:拔下充电器会关断 IC 并禁用放电。

    • 连接充电器和负载电阻器后、一旦电流降至充电阈值以下且器件进入 RELAX 模式、XDSG 就会激活。

    • 但是、发生这种情况后、IC 每~10 秒开始重新启动一次。 如果在这段时间内拔下充电器、放电将保持有效状态、直到下一次复位、之后 IC 将再次关闭。

    在这种情况下、IC 似乎无法仅靠电池供电、从而导致放电行为不稳定。

    您是否了解导致复位的原因或拔下充电器后如何保持稳定放电? 如果需要、我很高兴安排一个快速电话来一起回顾这一点。

    以下屏幕截图 — 当放电模式激活时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    [报价 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file/5842485 #5842485“]

    在这种情况下、IC 似乎无法仅靠电池供电、从而导致放电行为不稳定。

    [/报价]

    -你可以附加你的原理图做一个审查,电池电量计应该不断地从电池供电。 此外、您还可以连接电池、并陈述电池组架构。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的支持。

    我随附了显示 BQ28Z610DRZR 电路的原理图。
    电池组为 A 2S1P Li-ion 配置 (7.4V 标称值、最大 8.4V、3000mA)。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。


    e2e.ti.com/.../Extracted-pages-from-3_5F00_Extension-Tinker-V1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    在查看您的原理图后、我能够标记您的工作表、其中蓝色表示“好“、黄色表示“值得关注“。 虽然我不能理解电量计断电的明显原因、但最好的猜测是 Q8 和 R66 造成的。 电池组之间不需要 FET、没有明显的好处、我建议移除元件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您发送编修。

    我移除了电池和电量监测计之间的 FET 和电阻器 (Q8 和 R66)、并用直接焊接桥替换它们。 最初添加了 FET 以在电池插入期间提供反极性保护、但现在我不再添加该 FET、从而优先考虑 IC 的稳定运行。

    但是、我仍观察到相同的问题:电量计每~10 秒断电一次。

    还有一点我一直注意到:当我通过 I2C 连接电量监测计 IC 并打开 BQStudio 时、除非我也连接充电器、否则软件不会检测到器件。 即使 I2C 总线驱动程序由外部电源供电、也会发生这种情况。

    请告诉我您对此行为的想法、或者您是否会建议进一步检查。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    您的更新已收到、我们正在努力处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    您能否确认在相同的固件设置下仍然看到相同的问题? 此外、您是否也可以向充电器团队提交另一个 e2e 工单来查看充电器原理图。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是的、我确认在使用相同的固件设置时仍会观察到相同的问题。 当我将电量监测计 IC 连接到 EV2400 并从外部为 I2C 总线供电时、BQStudio 不会检测到 IC 直至连接充电器电路 —只有这样 IC 才会通电、并且 BQStudio 会自动检测到它。

    对于充电器电路、我使用 MCP73842T-840I 来自 Microchip。 我与他们的支持团队进行了详细讨论、经过几次测试、我们确认充电器电路工作正常。 我会将原理图分享给您以供参考。

    在这一点上、我的主要关切是理解 电量监测计 IC 不直接通过电池供电 。 测量值 VC1 和 VC2 和读数在预期值范围内。

    充电器原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    由于工作量的原因、我们要求更多时间通过 e2e 进行工作。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的更新—没有任何问题。 我了解工作量、并感谢您的持续支持。

    期待您的反馈、只要您能够回复。

    此致、
    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    [报价 userid=“652498" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516999/bq28z610-device-fw-learning-cycle-completed-but-there-s-errer-in-generating-golden-image-file/5848978 #5848978“]

    但是、我仍观察到相同的问题:电量计每~10 秒断电一次。

    [/报价]

    您观察到器件断电时的电压是多少、是否可以发送.log 文件来查看电池电量计在这些事件期间执行的操作。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我观察到了一些重要事项、它们有助于找出根本原因。

    插入电池时、电量监测计 IC 会执行此操作 不会 像以前一样、通过电池自行上电。 我检查了 PBI(备用电源输入) 引脚—按照建议连接一个电容器、但此引脚上的电压读数为 0 伏

    为了进一步研究、我直接从电池向供电 PBI 引脚 、它成功地为电量计 IC 通电并允许 BQStudio 检测到它。 然而,约 9 秒 、即使 PBI 仍然保持连接、IC 也会关闭。 它在周围停留了一段时间 3–4 秒 、然后重新打开电源—并且此循环会持续重复。

    这种行为与我之前的测试结果与电子负载和充电器相匹配。在电子负载和充电器中、IC 进入放电模式,然后以相同的间隔关闭和打开循环 — 即使在该测试期间 PBI 未通电也是如此。

    我还注意到进一步的不稳定性:在一次测试中、IC 测量仪表确实存在 不会 连接充电器时、BQStudio 打开电源或检测到充电器。 探测 10Ω 串联电阻器 目标 引脚 8 (PACK) 显示了压降 0.2V 至 0.45V 、表示 20–45mA 成正比。 在此期间、IC 明显变热。 如数据表中所述、内部 1.8V LDO 的短路保护限制为 20–50mA 、这使我相信此 IC 可能已损坏。

    好消息是,我测试了同一生产批次的另一块电路板,它可以正常工作 — 直接使用电池供电,并且 BQStudio 无需任何外部电源即可识别。 我将继续在这个新电路板上重复学习循环。

    由于问题似乎是由于 IC 损坏造成的、我.log现在将暂停共享该文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、

    听起来不错、请随时提出与此趋势相关的问题、或提出与此无关的问题的新趋势。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的支持。

    我更换了电池、并成功完成了第一个学习周期、以确定最佳化合物 ID。 我向 GPC 在线工具提交了数据、并收到了一份包含推荐化合物 ID 的报告。 但是、在 BQStudio 的“Chemistry"选项“选项卡中找不到此 ID。

    我发现有一个使用对测量仪表 IC 进行编程的选项 GPCRB 文件 、但我不确定如何生成它。 您能否建议如何创建 GPCRB 文件、或者如何使用建议的化合物 ID 对监测计 IC 进行编程?

    感谢您的指导。

    e2e.ti.com/.../8468.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    希望您度过一个愉快的周末。 对于我先前提出的与 CHEMID 和 GPCRB 文件编程相关的问题、您是否有任何更新?


    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我在新电路板上成功执行了 ChemID 设置、在学习循环期间一切都进展顺利。 我正确配置了数据存储器并开始充满电阶段。 在电池充满电且弛豫阶段完成(更新状态和 QMax 正确更新)后、系统就已准备好进入放电阶段。 但是、一旦我拔下充电器开始放电、电量监测计 IC 就会再次断电。

    我怀疑这个问题可能与位寄存器的更改有关。 最初、FET 在FET_EN提前发送命令后按预期运行。 在完全充电和弛豫阶段之后、该RDIS位被清除、捕获了 OCV、并且系统准备好在放电期间更新电阻表。 由于此时 IC 断电、因此必须手动禁用FET_EN并发送DSG_FET_TOGGLE命令以开启 DSG FET。 这是工作的,我确认 Ra 表正在更新.

    但是、在放电达到终止电压后、DSG FET 会关断、IC 会再次断电。 因此、最终的弛豫阶段无法完成。

    我还注意到一些可能有助于诊断问题的内容。 最初、当 IC 正常工作时、我测量了 PBI 引脚(引脚 10)上的电压、并与 VC2(引脚 11)上的电压匹配。 但发生功率损耗时、PBI 上的电压降至 0V 或浮动值(约 0.5V)。 这表明 VC2 和 PBI 之间的内部连接可能会受到影响、这可能是由于寄存器配置造成的。

    您能帮助我解决这个问题吗? 这是相当耗时的、并且妨碍了学习周期的成功完成。

    再次感谢您的持续支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tarek、  

    如果您无法找到列出的 chemID、那么您需要在下面更新您的 chemID 库、我已经列出了您更新库时需要遵循的链接。 或者、您也可以下载 bqstudio 的测试版、获取 chemID 库的更新版本。 我还附上了 GPCRB 页面的链接、该链接更详细地介绍了如何在低温条件下使用 GRCRB 文件。

    GASGAUGECHEM-SW(针对 Bqstudio 执行步骤):
    https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW

    GPCRB:
    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    非常感谢您的回复和分享链接。

    如您所述、在我收到的 GPC 报告中、建议的 ChemID(具有最低偏差)在化学成分列表中不可用。 然而、该报告还包含了具有可接受偏差(小于 3%)的替代 ChemID 列表。

    我选择了其中一个 ChemID 并成功使用它对电量监测计进行编程。

    再次感谢您的支持—此 Chem ID 问题已解决。

    此致、
    Tarek