This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:SINK_EN 行为

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535196/tps25730-sink_en-behaivor

器件型号:TPS25730

工具/软件:

您好、

我的理解是、当 USB C 连接 PD 合约和 隐式合约时、会切换 SINK_EN。   这是正确的吗?  

如果 PD 合约和协商未完成、SINK_EN 将切换还是不切换?

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据我的理解 、当 USB C 连接 PD 合约和隐式合约时、SINK_EN 被切换。   这是正确的吗?  [/报价]

    当电源路径启用时、/SINK_EN 处于运行状态(低电平)。  这可以是隐式合约或 PD(显式)合约。

    如果 PD 合约和协商未完成、SINK_EN 将被切换还是不被切换?

    编号  Sink_EN 将保持 低电平、因为电源路径通过隐式合约保持启用状态。  如果 PD 出现与未按照规范完成协商相关的故障、则将进行错误恢复。

    我无法在数据表示例中找到您请求的特定用例。  这是我发现的最接近的情况、其中电源不支持 TPS25730 所需的功率、会导致不匹配。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25730.pdf#page=45

    您是否有要测试的 EVM 和设置?  什么是协商无法完成用例?

    此致、
    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    感谢您的评论。 这不是确切的评估、只是我的客户提出的问题。 让我来讨论一下。

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。  如果您有其他问题、请随时回复此主题、或打开其他主题。

    此致、
    Chris