请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 工具/软件:
您好、
我的理解是、当 USB C 连接 PD 合约和 隐式合约时、会切换 SINK_EN。 这是正确的吗?
如果 PD 合约和协商未完成、SINK_EN 将切换还是不切换?
此致、
山下耕太郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
根据我的理解 、当 USB C 连接 PD 合约和隐式合约时、SINK_EN 被切换。 这是正确的吗? [/报价]当电源路径启用时、/SINK_EN 处于运行状态(低电平)。 这可以是隐式合约或 PD(显式)合约。
如果 PD 合约和协商未完成、SINK_EN 将被切换还是不被切换?编号 Sink_EN 将保持 低电平、因为电源路径通过隐式合约保持启用状态。 如果 PD 出现与未按照规范完成协商相关的故障、则将进行错误恢复。
我无法在数据表示例中找到您请求的特定用例。 这是我发现的最接近的情况、其中电源不支持 TPS25730 所需的功率、会导致不匹配。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25730.pdf#page=45
您是否有要测试的 EVM 和设置? 什么是协商无法完成用例?
此致、
[/quote]
Chris