工具/软件:
尊敬的 Texas Instruments 支持团队:
我目前正在使用 BQ76952 IC 开发电池管理系统 (BMS)、以监控 16 节 LiFePO₄ 的电池包 (51.2V 、 每节电池 100Ah)。 我正在 I²C 使用 STM32 微控制器通过 I ² C 与 BQ76952 通信。
在测试时、我观察到与 CHG 引脚相关的异常行为:
-
CHG 和 DSG FET 都是如此 禁用 (通过寄存器确认–两个位均为 0)
0x0020。 -
。 FET_EN 位 IN
ManufacturingStatus(寄存器)0x0057也被清除(值= 0)。 -
但是、我仍在测量 ~46V 又了解了 CHG 引脚 简要概述。
-
未连接外部 FET 栅极 放电到 CHG 引脚。
我知道 CHG 引脚是栅极驱动器输出、当 FET 被禁用时可以是高阻抗、但我想确认:
-
在这种情况下、CHG 引脚浮动至电池电压 (~46V) 是否正常?
-
我是否应该添加一个下拉电阻器以确保在未使用时它保持低电平?
-
是否有任何建议的配置可使 CHG 保持未连接状态?
非常感谢您对此行为提供的任何指导。
此致、
Oussama.D.