This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:禁用 FET 时 CHG 引脚上意外出现 46V–BQ76952

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535379/bq76952-unexpected-46v-on-chg-pin-when-fets-are-disabled-bq76952

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在使用 BQ76952 IC 开发电池管理系统 (BMS)、以监控 16 节 LiFePO₄ 的电池包 (51.2V 、 每节电池 100Ah)。 我正在 I²C 使用 STM32 微控制器通过 I ² C 与 BQ76952 通信。

在测试时、我观察到与 CHG 引脚相关的异常行为:

  • CHG 和 DSG FET 都是如此 禁用 (通过寄存器确认–两个位均为 0)0x0020

  • FET_EN 位 INManufacturingStatus(寄存器)0x0057也被清除(值= 0)。

  • 但是、我仍在测量 ~46V  又了解了 CHG 引脚 简要概述。

  • 未连接外部 FET 栅极 放电到 CHG 引脚。

我知道 CHG 引脚是栅极驱动器输出、当 FET 被禁用时可以是高阻抗、但我想确认:

  1.  在这种情况下、CHG 引脚浮动至电池电压 (~46V) 是否正常?

  2. 我是否应该添加一个下拉电阻器以确保在未使用时它保持低电平?

  3. 是否有任何建议的配置可使 CHG 保持未连接状态?

非常感谢您对此行为提供的任何指导。

此致、

Oussama.D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oussama D、

    是的、这是正常现象、因为这是一个高侧栅极驱动器、且不是“悬空“电压。 该引脚上的电压也将跟随总电池组电压。

    在“关闭“状态下、连接到高侧 NMOS 栅极的 CHG 引脚将将电压保持在与 NMOS 源极引脚电压相同的电平。 当处于“导通“状态时、此 CHG 引脚将上升到比源极引脚上的电压高 5.5V 或 11V(取决于所选的驱动电平)、因此会增加 V (GS) 电压、从而使 FET 导通。

    这是高侧 FET 驱动电路的工作原理。 请遵循 TI 针对 CHG 引脚电路的建议。  如表 16-3 所示。 端接数据表中未使用的引脚、如果不使用、CHG 引脚可以保持悬空。

    此致、
    Abhijith