Thread 中讨论的其他器件: LM74930、 LM74910-Q1
工具/软件:
尊敬的 德州仪器成员:
我发现在 LM74930-Q1 数据表中、有一张有关 未抑制负载突降 200V 输出钳位的照片、 但在 LM74910 数据表中、没有这种测试图片。
LM74930-Q1 和 LM74910-Q1 之间有什么区别? 我在 LM74930 方框图中找不到 TVS 或某种钳位功能、该器件如何钳制 突降电压?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 德州仪器成员:
我发现在 LM74930-Q1 数据表中、有一张有关 未抑制负载突降 200V 输出钳位的照片、 但在 LM74910 数据表中、没有这种测试图片。
LM74930-Q1 和 LM74910-Q1 之间有什么区别? 我在 LM74930 方框图中找不到 TVS 或某种钳位功能、该器件如何钳制 突降电压?


尊敬的 Wang:
LM74930-Q1 采用共源极拓扑运行、无需 TVS 即可钳制 200V 脉冲。
使用 LM74930-Q1 针对汽车系统中未抑制的负载突降提供保护
而 LM74910 采用共漏极拓扑运行、该拓扑无法在浪涌抑制器配置下运行。
此致、
Shiven Dhir