This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:24V 至 12V 60W 直流/直流转换器上电错误

Guru**** 2535320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534552/lm5148-error-in-power-up-for-24v-to-12v-60w-dc-dc-converter

器件型号:LM5148

工具/软件:

你(们)好

我是 Bhavik。  Adventus Meditech 的技术主管 (HW)。  我已经将 LM5148 IC 用于 24V 至 12V 降压转换器。  输出电流额定值为 10A。   

当我激活 12V 上的所有负载时、直流/直流转换器在上电时会遇到问题。  但是、如果直流/直流转换器上电、然后施加负载、它就可以正常工作。  我检查 VCC 和 VDDA、两者都为 5V。  您能帮我调试这个错误吗?

我在这里附加了完整的原理图。

此致、

Bhavik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavik。

    您似乎已达到电流限值。 您能填写该器件的设计计算器 (https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC) 并与我分享吗?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    请查找 reference.e2e.ti.com/.../0552.LM5148_5F00_LM25148_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A4.xlsm 的随附表 如果需要、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavik:

    1.您在这里应用的负载是多少?  

    2.如果是 10A 设计 — 我建议您将 OCP 电平保持在最大额定电流的~140%(即 14A)。  

    我还建议您增加电感值。 它位于低侧。 补偿也可以更好、交叉频率非常低。 (将交叉频率保持在 Fsw 的 10-20%之间)

    此外、如果是采用 24V 至 12V 降压的设计 5A  (我在快速入门计算器中看到)-您还可以使用具有集成 FET 的降压转换器(具有集成 FET)、如 https://www.ti.com/product/LM61495-Q1

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 我连接了多个负载、包括柱塞和 BLDC 电机。  因此在峰值扭矩条件下、电流将为 10A。
    2) 不错  那么将 OCP 电平增加至 14A。 还会增加电感并检查它是否起作用。

    除此之外、在许多情况下、即使未连接电机、降压转换器也无法上电。  因此、12V 电源上的总负载小于 1A。  我仍然面临着问题。  您能帮助我解决开机问题吗?   

    您能帮助我在哪种错误情况下锁存 IC 吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavik:

    分步进行 — 请进行我们讨论的更改并检查系统响应是什么。  

    您能帮助我在哪种错误情况下锁定 IC 吗

    该器件中的所有主要保护方案本质上都是非锁存方案(热保护,断续模式电流限制,UVLO 等)。  

    谢谢、

    此致、

    Taru