工具/软件:
你(们)好
我是 Bhavik。 Adventus Meditech 的技术主管 (HW)。 我已经将 LM5148 IC 用于 24V 至 12V 降压转换器。 输出电流额定值为 10A。
当我激活 12V 上的所有负载时、直流/直流转换器在上电时会遇到问题。 但是、如果直流/直流转换器上电、然后施加负载、它就可以正常工作。 我检查 VCC 和 VDDA、两者都为 5V。 您能帮我调试这个错误吗?
我在这里附加了完整的原理图。

此致、
Bhavik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我是 Bhavik。 Adventus Meditech 的技术主管 (HW)。 我已经将 LM5148 IC 用于 24V 至 12V 降压转换器。 输出电流额定值为 10A。
当我激活 12V 上的所有负载时、直流/直流转换器在上电时会遇到问题。 但是、如果直流/直流转换器上电、然后施加负载、它就可以正常工作。 我检查 VCC 和 VDDA、两者都为 5V。 您能帮我调试这个错误吗?
我在这里附加了完整的原理图。

此致、
Bhavik
您好 Bhavik。
您似乎已达到电流限值。 您能填写该器件的设计计算器 (https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC) 并与我分享吗?
谢谢、
此致、
Taru
尊敬的 Bhavik:
1.您在这里应用的负载是多少?
2.如果是 10A 设计 — 我建议您将 OCP 电平保持在最大额定电流的~140%(即 14A)。
我还建议您增加电感值。 它位于低侧。 补偿也可以更好、交叉频率非常低。 (将交叉频率保持在 Fsw 的 10-20%之间)
此外、如果是采用 24V 至 12V 降压的设计 5A (我在快速入门计算器中看到)-您还可以使用具有集成 FET 的降压转换器(具有集成 FET)、如 https://www.ti.com/product/LM61495-Q1
谢谢、
此致、
Taru
1) 我连接了多个负载、包括柱塞和 BLDC 电机。 因此在峰值扭矩条件下、电流将为 10A。
2) 不错 那么将 OCP 电平增加至 14A。 还会增加电感并检查它是否起作用。
除此之外、在许多情况下、即使未连接电机、降压转换器也无法上电。 因此、12V 电源上的总负载小于 1A。 我仍然面临着问题。 您能帮助我解决开机问题吗?
您能帮助我在哪种错误情况下锁存 IC 吗?