主题中讨论的其他器件:LM74930、
工具/软件:
Hallo Shiven,
现在已经过去一段时间了、我有时间继续应对 LM74930 挑战。
我发现了为什么电流限制始终响应的错误。 如果我们现在能够为 LM74930 提供更多的 H 栅极 MOSFET 控制功率、那会非常棒。
在我们的应用中、我们希望使用 IC 在 28V 时切换 40A 左右的电流、并通过非常慢的 PWM 控制电源。 对于两个 MOSFET、每个 MOSFET 具有 11000pF 的输入电容和 55µA 浪涌电流、开通时间太慢了。 我永久违反了 SOA 参数。
如何增加浪涌电流? 是否有带有外部驱动器模块的电路型号? 由于 MOSFET 需要高电流和低功耗、因此我必须使用具有低 Rds-on 的 MOSFET。
你有什么办法可以帮我解决吗? 为了使我能够更快地导通、我已经移除了 HGATE MOSFET 栅极处的 RC 元件、但这还不够!
此致
Andreas