主题中讨论的其他器件:LM70880、 LM5145
工具/软件:
您好、
我们在 RaspberryPi CM5 载板中使用了所连接的电路、主要为 CM5 供电。 CM5 的最大电流要求为 5A。
当 CM5 进行繁重的处理时、我们遇到了为其供电的问题。
您有任何解决此问题的建议吗? 可能会增加更多的输出电容器?
不像上述问题那么重要:这个降压转换器还有另一个问题。 热! MOSFET 和电感器会显著升温。 您能否推荐另一个电路或对此电路的任何修订来减少散热? 并联 MOSFET? 或不同的 MOSFET?
感谢您的帮助。