This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:原理图验证

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534216/tps54201-schematics-verification

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件:TIDA-01586

工具/软件:

您好、

我使用 TPS54201DDCR 来驱动 28 个 IR LED (2 个电路 850nm 和 940nm IR LED)。 请查看原理图并分享您的反馈。

设计详情:

输入电压:12V

对于 850nm IR LED:

  • 每个 LED 的正向电压:1.5V

  • 每个灯串的总正向电压 (4 个 LED):6.0V

  • 正向电流:42.5mA

  • 感测电阻:4.7 欧姆

对于 940nm IR LED:

  • 每个 LED 的正向电压:1.3V

  • 每个灯串的总正向电压 (4 个 LED):5.2V

  • 正向电流:42.5mA

  • 感测电阻:4.7 欧姆

电感器:1mH(计算出的要求为 580uH、但根据供货情况而使用 1mH)

如果您发现任何问题或有改进建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBIN

    C161/C168 22uF 电容器的放置位置应如下:

    对于 LED 灯串、我没有看到电流镜如何平衡每个灯串的电流? 您还能介绍一下什么是终端设备吗? 谢谢!

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GUI、

    感谢您的反馈。 此 IR LED 环用于我们的狩猎相机板。 我之后使用了 TI IR LED 灯串和镇流参考电路 TIDA-01586。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBIN

    谢谢你。 我认为原理图看起来可以。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。