主题中讨论的其他器件:TIDA-01586
工具/软件:
您好、
我使用 TPS54201DDCR 来驱动 28 个 IR LED (2 个电路 850nm 和 940nm IR LED)。 请查看原理图并分享您的反馈。
设计详情:
输入电压:12V
对于 850nm IR LED:
-
每个 LED 的正向电压:1.5V
-
每个灯串的总正向电压 (4 个 LED):6.0V
-
正向电流:42.5mA
-
感测电阻:4.7 欧姆
对于 940nm IR LED:
-
每个 LED 的正向电压:1.3V
-
每个灯串的总正向电压 (4 个 LED):5.2V
-
正向电流:42.5mA
-
感测电阻:4.7 欧姆
电感器:1mH(计算出的要求为 580uH、但根据供货情况而使用 1mH)
如果您发现任何问题或有改进建议、请告诉我。