This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630EVM:我们是否可以使用该指南进行 C 类充电系统评估?

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535090/bq25630evm-could-we-use-this-borard-for-typec-charging-system-evalution

器件型号:BQ25630EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25630

工具/软件:

您好的团队、  

我们是否可以使用此 EVM 来检查 USB PD 充电器的电源功能、如下图所示?  如果我们需要消除测试设置、您能分享如何实施这些设置吗?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi、

    BQ25630 不适用于 USBC PD、仅集成 15W 或更低功率的 Type-C 协商功能。

    BQ25630 可支持高于 5V 的输入电压充电、因此如果您禁用 BQ25630 的 USBC 检测、则可以使用 TCPM 在输入端请求 9V、12V 或 15V 电压。

    此致、

    Wyatt Keller