工具/软件:
1. TPS7H4010 数据表中的 Cout 公式 (Eq28) 基于纹波电流。 但是、评估板 BOM 中指定的 330uF C4 电容器(表 6-1)对于 1.8V 电源只有 180KHz 的谐振频率(根据 6V 模型 Kemet 数据表中的图)。 这远低于评估板上使用的 500kHz 开关频率。 因此这个 330uF 电容器似乎不会影响纹波电流。 谐振频率低于开关频率的电容器是否应被视为符合 Cout 公式结果?
TPS7H4010-SEP 采用增强型航天塑料的耐辐射 3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器数据表(修订版 A)
https://www.ti.com/lit/ug/snvu744/snvu744.pdf#page=10
https://content.kemet.com/datasheets/KEM_T2076_T52X-530.pdf
2.是否应将谐振频率低于开关频率的电容器计为在 TPS7H4010 数据表的 Fx 公式 (Eq18) 中使用?