请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 工具/软件:
您好:
我们正在寻找符合以下规格的电源管理 IC (PMIC):
- 双路独立输出:
-
3.3VDC @ 1.5A(最小值)
-
5VDC @ 1.5A(最小值)
-
- 输入电压范围:4.7VDC 至 17VDC(器件在 5VDC 至 12VDC 范围内运行)
- 通信接口:支持 SPI 或 I2C 进行控制和监控
- 监控特性:能够监测过流 (OC) 和过压 (OV) 情况
- 集成解决方案:最好是一个集成了上述所有功能的 IC
您能否提供尺寸较小的器件型号建议?
谢谢、
Kruti