This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:器件型号建议

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534403/tps6594-q1-part-number-suggestion

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好:
 
我们正在寻找符合以下规格的电源管理 IC (PMIC):
  1. 双路独立输出:  
    • 3.3VDC @ 1.5A(最小值)

    • 5VDC @ 1.5A(最小值)

  2. 输入电压范围:4.7VDC 至 17VDC(器件在 5VDC 至 12VDC 范围内运行)  
  3. 通信接口:支持 SPI 或 I2C 进行控制和监控
  4. 监控特性:能够监测过流 (OC) 和过压 (OV) 情况
  5. 集成解决方案:最好是一个集成了上述所有功能的 IC
您能否提供尺寸较小的器件型号建议?
谢谢、
Kruti  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kruti、

    请参阅 TPS65036x-Q1。 应用是否需要功能安全?

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享一下  TPS65036x-Q1 Vin 的参考设计为 6Vdc Vout1 为 3.3Vdc @ 2A、Vout2 为 5VDC @ 2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kruti、

    我想我们没有使用这些参数的参考设计。  

    您的系统是否需要功能安全、即 ASIL-B 或其他任何东西?  

    BR, Jari