This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:LPDDR5 的端接稳压器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628301, TPS53830A, TPS54116-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530037/tps53830a-termination-ragulator-for-lpddr5

器件型号:TPS53830A
Thread 中讨论的其他器件: TPS54116-Q1、TPS628301、 TPS62811-EVM EP

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找 LPDDR5 的终端稳压器。

您能告诉我推荐的产品吗?

找不到产品选择。

——要求——  

直流/直流 (0.55V/1.05V/1.8V)

输入范围:3.3V 至 5V

输出:最大 1A

-电压精度:整个温度范围±2%或更低

-纹波: 2%或以下

-工作温度范围:–40℃ 至 150℃ (Tjmax)

-带内置 FET 的首选类型

-强制 PWM 模式操作

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    支持此器件的工程师将于明天返修、因此预计响应会略有延迟。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的答复。

    我期待着等待响应。

    如果可能、请明天再回答。

    因为我必须与客户交谈。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    目前、我们没有专门为 LPDDR5 设计的 PMIC。

    TPS53830A 在此处似乎不是一个选择、因为输入电压范围太低。

    另一款非常适合该应用的器件是 TPS54116-Q1。  https://www.ti.com/product/TPS54116-Q1 

    -会议输入要求

    -符合温度要求

    -满足精度要求

    内置 FET

    -固定频率

    -需要确认输出电压是否可行、但需要有关每个降压转换器所需电流的更多信息。 您在上面提到了 1A、但未指定该电流用于哪个电源轨。 击穿对于每个电压都很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的答复。

    TPS54116 的反馈电压为 0.6V。

    您能告诉我如何配置 0.55V 输出吗?

    另一方面、客户发现了 TPS623801、反馈电压为 0.5V、它可以配置 0.55V。

    是否可以用于 LPDDR5 端接?

    https://www.ti.com/lit/gpn/tps628301

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    反馈电压看起来设置为 0.6V、因此在这里似乎不是一个好选择。

    我不支持 TPS628301、但我会将该线程分配给负责的工程师。 请在此处等待他们的答复。

    BR、

    Sam Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您转发该主题。

    尊敬的 Shinichi:

    TPS62830x 系列 (  1A 至 4A 型号、1A 时为 TPS628301) 是为 LPDDR5 的 0.5V 电源轨供电的不错选择。 该器件系列的原生 FB 电压为 0.5V、因此无需 FB 分压器。 它还针对负载瞬态性能和输出精度进行了优化。 此外、它也是一种低 EMI 器件。 有一个应用简报“使用 TPS62830x 为 LPCAMM2 供电“、我认为它类似于 LPDDR5 用例。 与您的要求唯一不匹配的是建议的工作温度范围。 对于 TPS62830x 器件系列、它是–40 至 125°C。

    对于–40 至 150°C 的温度范围、我可以建议使用 TPS62811-FET EP、但其 FB 电压为 0.6V。 通过将 FB 节点连接到外部基准电压、可以获得更低的输出电压、类似于前面提到的 应用简报中所述的 0.3V DVFSQ 支持。 但 EP 在此用例中、我没有 TPS62811-TPS62811-TPS62811 的参考数据。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。

    我知道 TPS62830x 系列适用于 LPDDR5 端接。

    我将与客户分享这些信息。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi