工具/软件:
您好 Harry、
过去、我们咨询过您、了解如何使用升压 LM5123-Q1。 我已连接它、并根据我在 Excel 文件中计算的值选择参数。
升压转换器应该在输入电源电压介于 8V-12.5V 之间时在输出端提供 16V X 10。
出于某种原因、我遇到了在 8v X 20A 输入电压下升压无法提供 16V X 9.37A = 160W 的问题、实际上、它会卡住、并在输入电压降至 9.07v 时提供 8V 的输出。
它似乎无法拉取电流。
我使用 3m Ω 检测电流开始了设计、在该阶段、输出在 10.5V 输入时开始下降、在 10V 输入时已经出现 Vout=14V。
将检测电流更改为 1M Ω 后、在 VIN=9.3V 时、Vout 仍然为 15.6V、电流为 9.375A、但再次降至 VIN=9.07v 后、输出降至 7.9V。
首先:
1、器件剂量没有按照数据表的规定反应、因为在数据表中写明、检测电阻上测得的最大电压可以为 60mV、这意味着最大电流为 I=60mV/3mOHM = 20A、在这种情况下、来自容量高达 30A 的供应商的最大拉电流为 14.8A。
2.当我根据数据表将检测电阻更改为 1M Ω 时、如果最大阈值为 60mV、则 I = 60/1=60A、并卡在 9.07V/20A。
似乎应该有一些其他参数会影响升压转换器的电流限制、尽管根据数据表、这些参数应该没有。
您能否在此处提供帮助并说明可能影响升压转换器电流限制的因素? 补偿滤波器对检测电阻旁边的滤波器是否有任何影响?
Tahanks、
Ohad