This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:升压无法正常工作

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532868/lm5123-q1-boost-doesn-t-work-as-supposed-to

器件型号:LM5123-Q1

工具/软件:

您好 Harry、  

过去、我们咨询过您、了解如何使用升压 LM5123-Q1。 我已连接它、并根据我在 Excel 文件中计算的值选择参数。  

升压转换器应该在输入电源电压介于 8V-12.5V 之间时在输出端提供 16V X 10。   

出于某种原因、我遇到了在 8v X 20A 输入电压下升压无法提供 16V X 9.37A = 160W 的问题、实际上、它会卡住、并在输入电压降至 9.07v 时提供 8V 的输出。  

它似乎无法拉取电流。  

我使用 3m Ω 检测电流开始了设计、在该阶段、输出在 10.5V 输入时开始下降、在 10V 输入时已经出现 Vout=14V。  

将检测电流更改为 1M Ω 后、在 VIN=9.3V 时、Vout 仍然为 15.6V、电流为 9.375A、但再次降至 VIN=9.07v 后、输出降至 7.9V。  

首先:  

1、器件剂量没有按照数据表的规定反应、因为在数据表中写明、检测电阻上测得的最大电压可以为 60mV、这意味着最大电流为 I=60mV/3mOHM = 20A、在这种情况下、来自容量高达 30A 的供应商的最大拉电流为 14.8A。  

2.当我根据数据表将检测电阻更改为 1M Ω 时、如果最大阈值为 60mV、则 I = 60/1=60A、并卡在 9.07V/20A。  

似乎应该有一些其他参数会影响升压转换器的电流限制、尽管根据数据表、这些参数应该没有。

您能否在此处提供帮助并说明可能影响升压转换器电流限制的因素? 补偿滤波器对检测电阻旁边的滤波器是否有任何影响?  

Tahanks、  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

     

    感谢您的回答。

     

    1.我跟您发送了电子邮件、发现有人建议使用 0.861uF、但当时考虑到输出电容为 220uF、而不是超过 1000uF。 我最终设法插入了 1360uF 的电路板、作为升压输出电容、甚至 Excel 表明、保持 1360uF 可实现 40%的纹波、电感为 2.95uH:

     2.另外,考虑到 L=1uH 给了一个非常差的效率,而我的系统中的升压实际上是为了提高电池电压,这意味着当电池放电时,电池的电压在 8V-12v 之间,升压将它转换成稳定的 16v 和良好的效率,这样电池就不会浪费。  

    Excel 中的 1uH 给出了 90-92%、这与使用 5.3uH 得到的 97-98%相比非常差。 即使是 3uH、其效率也比 1uH 高得多。   

    如果是这样、那么尽管我们可以使用更高的输出电容(例如 1360uF)、但仍然建议仅为了增加纹波电流而使用 1uH? 在这种情况下、电感器平均电流增加了多少?

     

    3.顺便说一下,你写的是,你通常建议+- 30%这意味着幅度为 60%(这是你在快速入门计算器中输入的)。  

    QuickStart 应确切输入什么内容? 30%还是 60%? 是否根据我的条件推荐纹波?  

    Vin:8V - 12.5V、Iout=10A、Vout=16V。  

    4.你可以回顾我向你展示的设计,并让你的 FB ?

    谢谢& BR,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    我将从 Harry 那里接管它。 只是在同一个页面上、您能分享 PDF 格式的原理图以及填写好的快速入门计算器吗? 因此、我可以高效地进行检查。  

    I 终于成功插入了 1360uF 的升压输出电容电路板、甚至 Excel 表明、保持 1360uF 可实现 40%的纹波、电感为 2.95uH:

    我不知道这是什么意思、电感器电流纹波与所使用的输出电容无关。 我们建议电感电流纹波介于 40%至 60%之间、以实现良好的调节。 较小的电感会导致流经 CS 电阻器和 FET 的峰值电流更高。 这将导致更多的导通损耗并降低效率。 不过我看到您仅以 200kHz 的频率开关、对吧?  

    因为在本例中、3uH 将足够低、可提供足够的电流纹波。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:  

    非常感谢您的回答。  

    我发送了 Uriya、他代表 TI 在我所在地区的 pdf、他将通过邮件发送给您。 我无法在 E2E 上发送。   

    有一件事我不明白从哈利。 假设我选择 45%的电感器电流纹波电流、我应该在“Quick Start“GUI 中输入多少数字? 我能放 45%的钱吗? 或 90%、因为+–45 %意味着振幅为 90 %?  

    此外、在这种情况下、您描述了电感为 3uH 的地方、选择 1M Ω 的检测电阻是否合适? 有人提到过小的检测电阻可以使升压转换器退出稳压状态、1M Ω 是否正常?   

    顺便说一下、我们现在做一些其他注意事项、升压拓扑是否能够支持 Vout=16V 且 Iout=19A? 表示 304W

    Moritz、今天是否可以安排与您会面、以便澄清一些未知的事情?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    谢谢、我会尝试从他那里获取 PDF。

    我能放 45%吗? 或 90%、因为+–45 %意味着振幅为 90 %?  [/报价]

    那么、应该在计算器中输入 45%。  

    有人提到感应电阻器太小会使升压稳压失效、1M Ω 是否正常?   [/报价]

    您应确保预期的峰值电流不会导致电流检测电压高于 60mV。 (加上一点边距)

    在快速入门计算器中选择电感值时、峰值电感器电流将在下面的两行中显示。  

    根据此参数和您在第 28 行设置的电流限制裕度、建议为 RC 设定值。  

    为了实现正确的调节、控制器需要在 CS 电阻器处检测到电压斜坡。 假设峰值电流为仅 5A、检测电阻为 1m Ω、几乎看不到电压、您将无法实现稳定运行。

    BTW、我们现在做一些更多的注意事项、升压转换器是否能够支持 Vout=16V 且 Iout=19A? 含义 304W
    [/quote]

    理论上可以、但对于这种功率等级、您也可以考虑使用 2 个相位、因为电流会非常高。

    今天是否可以安排与您的会议来澄清一些未知的事情?  [/报价]

    如果仍需要呼叫、请联系您的负责销售人员以建立呼叫。

    此致

    Moritz

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Moritz:  

    我已经查看了功能方框图、以便更好地了解 VCS 值到底如何影响。

    我看到两个比较器、分别是向下和向上。 下面检查 VCS 是否高于 60mV。  

    向下比较器检查什么? 它是否检查 VCS 不低于 10mV? 10mV 是否是任何低于该值的值都会导致升压不稳定的 VCS 阈值? 如果没有,那么最小阈值是多少? 如果是,那么它的含义是什么? 这是意味着升压输出电压将逐渐下降还是升高? 有多少?  

    不失稳定性所需的最小输出功率是多少?   

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、  

    正如今天的通话中讨论的那样、我将暂停这一主题。

    此致

    Moritz