This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61260:Vin 和 Vout 之间所需的最小差分电压是多少?

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534727/tps61260-what-is-the-minimum-required-differential-voltage-between-vin-and-vout

器件型号:TPS61260

工具/软件:

Vin 与设定的 Vout 电压之间所需的最小电压差要求是什么?

在 Vin 可能超过设定的 Vout 电压的情况下、此器件是否包括“直通“或“旁路“模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    建议 Vin 比 Vout 低 0.5V ,否则即使 Vin 小于 Vout ,器件也可能不稳定。 如果 Vin 高于 Vout、该器件在直通模式下工作、高侧 FET 导通、而在此状态下电流限制不准确。