This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LED 最大电流

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534714/lm3409hv-led-maximum-current

器件型号:LM3409HV

工具/软件:

您好:

我写这封信是为了澄清问题。 为什么数据表报告负载 LED 的最大电流为 5A?

由于这是一款降压控制器、因此我可以选择具有与我的设计兼容的汽车特性的外部元件。

例如 我想驱动 LED 的串行/并联连接,总 14A(100% DIM ),有什么阻止我使用此设备?

输入电压为 48V、100%功率时约为 35Vout。

谢谢您、

Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enrico:  

    虽然该器件没有任何集成式 FET、但不能输出 4A 以上的高电流。 电流越高、出于多种原因就越难实现设计、一个原因是栅极驱动器不是很强、您需要一个较大的 FET 来适应如此高的电流。   

    我宁愿指导您使用 多相器件 、该器件允许您将每个 IC 的电流分配到两个通道上。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的明确解释。 我将评估您建议的器件。

    此致、

    Enrico