请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409HV 工具/软件:
您好:
我写这封信是为了澄清问题。 为什么数据表报告负载 LED 的最大电流为 5A?
由于这是一款降压控制器、因此我可以选择具有与我的设计兼容的汽车特性的外部元件。
例如 我想驱动 LED 的串行/并联连接,总 14A(100% DIM ),有什么阻止我使用此设备?
输入电压为 48V、100%功率时约为 35Vout。
谢谢您、
Enrico