This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:电流限制情况和热关断..

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525807/tps2596-current-limit-case-and-thermal-shutdown

器件型号:TPS2596

工具/软件:

您好的团队、

我正在向客户推广 TPS259631、有一个问题/疑虑。

它们采用 12V/1A 限值、印刷电路板上涂有一种树脂、用于防水。

问题是一旦电流超过 1A(如 2A)、TPS2596 就会尝试限制电流、这种耗散功率会导致发热、直到 TSD (+157C/typ) 之前、再使用其迟滞 (11.5C) 进行重试。这种热会导致 树脂熔化。 (这是问题)

是否有任何想法认为 IC 温度不会过高、以防止熔化树脂?

(有一个 TPS259630 具有闭锁类型、但这需要 EN 控制。)  

Bests,  
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    当器件限制电流时、它将不得不散发过多的热量、从而导致结温升高。 任何限流器件都是如此。  

    他们是否主要关注导致原料熔化的反复热关机和重试?

    我不知道我们能在这里做些什么。 此处的功率耗散由客户用例决定。 限制 ILIM 上的电流、Vout 几乎将变为 6V(当 Rload = 6 Ω 时)。 功耗将为 6W。  

    您应该与他们核实、长期 2A 负载的测试条件是否是实际情况? 如果这种情况不切实际、那么他们应该首先计算 IC 的预期功率耗散和温度。  

    (有一个 TPS259630 具有闭锁类型、但这需要 EN 控制。)  [/报价]

    是的、闭锁器件不会执行重试、因此平均功率耗散将较小。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的反馈。 我和你在同一个页面上。 在正常情况下、2A 负载情况对它们来说不是实际情况。
    但他们关心的异常情况。

    您的团队能否帮助获取此类 OCP 案例的 Tj(结温)与 TC (case) 数据? (1A 限制、然后是 1.5A、2A、3A 电流情况)
    IE) 如果电流超过+1A (6W)、Tj 达到 150°C 时的 TC 温度?

    您是否能够支持任何测试结果、仿真或公式?

    此致、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我已经检查了 EVM 和过流情况下温度饱和< 60C。

    ~重试期间的电流电平约为 300 μ A 350mA、而不是 1A、Vout 保持为 0V。
    数据表中的图 48 不同。

    我见过“电流限制折返“功能、是因为折返吗?

    此致、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    我已经检查了 EVM、并且在过流情况下温度饱和< 60C。

    施加了多少负载?

    我看到了“电流限制折返“功能、是因为折返吗?

    对于该器件、应该不会看到如此大的电流折返。

    您的团队能否帮助获取此类 OCP 案例的 Tj (junction) 与 TC (case) 数据? (1A 限制、然后是 1.5A、2A、3A 电流情况)
    IE) 如果电流超过+1A (6W)、则 Tj 达到 150°C 时的 TC 温度?[/报价]

    我正在检查这个。 我将于下周初就此事与您联系。

    您还可以确认客户是否愿意更改器件。 同样、您也同意、这不是一个现实的场景。 您能告诉我什么是实际情景预期以及他们想要多少缓冲区吗?

    此外、他们还需要限流器件还是断路器器件?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    应用了多少负载?

    使用 EVM 在 1A 限值条件下测试了 1.5A 和 2.5A 负载。 同样情况、电流为 1.1A、1.5A、2.5A。

    正如您~下面的波形所示、这种情况会限制 Δ V 320mA、并在~96ms 后重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    是否有任何关于 Tj 与 TC 关系的更新?

    Bests,  
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我已向您发送了一封电子邮件、用于查看他们的布局。
    您还会看到并提供反馈吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:  

    我已经回复了这封电子邮件。

    我忘记添加 Tj TC 信息

    焊接散热焊盘--> 22.7 时的 TJC(顶部)

    未焊接散热焊盘--> 50.4 时的 TJC(顶部)

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我们应该不会看到此器件有这么大的电流折返。

    当我看到输出电流波形时、设置电流限制的不是 1A、而是 320~350mA。

    我在数据表中看到了 125mA 和 2A I_LIMIT 的电流限制折返图。 (图 22、图 23)。  

    www.ti.com/lit/gpn/tps2596 


    对于 2A I_LIMIT 和 20C 时 12V、其折返电流围绕 770mA。
    因此、我假设 I_limit 变为 1A、它在 330mA 附近、这是我的类似结果。

    因此、我认为上述波形上 320mA 的重试电流为折返电流。

    我的想法是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使存在 320mA 输出电流、上面的波形 Vo(黄色)保持为 0V。

    我们能解释一下吗? 否则、是否由于设置而导致? (电子负载 CC 模式)

    此致、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    这确实很奇怪。 我认为您在波形中施加了输出短路、因此无法看到 Vout。

    能否重新验证是否没有输出短路。 此外、您可以使用 CR 模式而非 CC 模式。

    此致、
    Arush